Apollo 안전 릴리프 밸브 대리점 | Raptor Supplies 대한민국

APOLLO VALVES

필터

배관

에어/공기압

파워트렌스미션

테스터/측정기

HVAC 및 냉각기

전기용품

선박/차량정비용품

잠금장치

하드웨어

모터

수작업공구

작업공구

펌프

보안

배관 필터

체크밸브 및 역류방지장치전체보기

  • 역류 방지 액세서리

    Apollo 역류 방지기 액세서리에는 에어 갭 드레인 키트 및 테스트 콕이 포함됩니다. 에어 갭 드레인 키트는 휴대용 유체 시스템으로의 미미한 배출 흐름을 방지하는 데 사용되며 최대 175psi의 압력을 견딜 수 있습니다. 테스트 콕은 후방 조립 테스트에 이상적이거나 게이지 또는 소형 장비 라인용 격리 밸브로 사용됩니다.

  • 역류 방지기 수리 키트

    이 키트에는 상부 및 하부 체크 스템 O-링, 체크 디스크, 다이어프램, 피스톤 씰 및 윤활제가 포함됩니다. 역류 방지 장치의 수리 및 유지 보수에 사용됩니다.

  • 역류 방지기

    역사이펀(back-siphonage) 또는 바람직하지 않은 물질의 역압으로 인한 음용수 공급의 오염을 방지합니다. 이러한 방지기는 청동 및 무연 청동 변형으로 제공됩니다.

  • 체크 및 풋 밸브

    이러한 체크 및 풋 밸브에는 티 또는 레버 핸들이 있는 다양한 황동 공기 콕이 포함됩니다. 그들은 배관에서 공기의 출입을 쉽게 제어하는 ​​데 사용됩니다.

  • 유량 제어 체크 밸브

    수평 장착형 청동 유량 체크 밸브는 순환수 난방 시스템, 보일러, 간접 온수기 및 화학 처리 시스템에서 확실한 차단 기능을 제공합니다. 최대 작동 압력은 50psi이고 온도는 화씨 250도입니다. 이 장치는 필요할 때 역류 방지 장치로도 사용할 수 있습니다.

  • 진공 차단기

    이 차단기는 수도꼭지, 변기 또는 소변기 플러시 밸브에 설치되며 최대 작동 압력은 150psi입니다. 역류 방지 및 식수가 오염되는 것을 방지하기 위해 일반적으로 사용됩니다.

압력/온도제어밸브전체보기

  • 보일러 배수 밸브

    이 배수 밸브는 보일러, 온수기 및 저장 탱크와 함께 배관 또는 난방 시스템에서 물을 배수하는 데 사용됩니다. 최대 압력 등급이 125psi WOG(물, 오일 및 가스)인 전체 흐름 설계가 특징입니다.

  • 혼합 밸브

    이 혼합 밸브는 적정량의 냉수를 자동으로 혼합하여 온수기에서 나오는 물의 온도를 조절하여 안전하고 최적의 출구 조건을 유지합니다.

  • 릴리프 밸브

    미리 설정된 압력 수준을 초과하면 공기/증기/가스 라인의 초과 압력을 제어 및 완화하는 데 사용됩니다. 그렇지 않으면 파이프라인과 장비가 손상될 수 있습니다.

  • 온도 및 압력 릴리프 밸브

    이 릴리프 밸브는 열 장치 입력 제어가 실패할 때 생성되는 과도한 물 및 증기 압력으로부터 보호합니다. 최대 150psi의 압력을 처리할 수 있으며 온수 보일러 및 난방 시스템과 함께 사용하기에 이상적입니다.

  • 수압 감소 밸브

    감압 밸브에는 물의 흐름을 줄여 수도관의 과도한 압력을 줄이도록 설계된 Apollo 36 ELF 시리즈 무연 밸브가 포함됩니다.

차단밸브전체보기

  • 에어 콕

    유체 또는 가스 시스템에서 역류를 방지하는 데 사용되는 광범위한 스프링 장착 체크 밸브 및 풋 밸브 포함

  • 볼 밸브 연결 어댑터

    화씨 32도에서 210도 사이의 온도에서 작동할 수 있는 고품질의 비용 효율적인 연결 어댑터입니다. 최대 작동 압력은 600psi입니다.

  • 볼 밸브

    유체의 흐름을 제어하거나 제한하기위한 광범위한 청동, 황동 및 스테인리스 스틸 인라인 볼 밸브. 손쉬운 작동을 위해 회전 가능한 유량 제어 핸들 장착

  • 가스 콕

    천연, 제조, 액화 석유 가스 또는 공기 혼합물과 호환되며 주거 및 상업용 난방 장치 설치에 널리 사용됩니다. 레버, 티 및 플랫 헤드 핸들 옵션으로 제공

파이프피팅 및 커플링전체보기

  • 황동 파이프 피팅

    선박의 선체를 통해 파이프 또는 호스를 연결하기 위해 해양 배관 응용 프로그램에 사용되는 황동 피팅. 염수의 부식 효과를 견디면서 방수되도록 설계되었습니다.

  • 파이프 피팅
  • PVC 파이프 피팅

    Tectite Series 219 IPS 트랜지션 어댑터를 포함하여 크기 또는 유형이 다른 두 개의 파이프를 연결합니다. 여러 배관 시스템 간에 원활한 전환이 필요한 배관, 난방 및 냉방 응용 분야에서 안전하고 누출 없는 연결을 제공합니다.

밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리전체보기

  • 전기 밸브 액추에이터

    전기 신호를 물리적 움직임으로 변환하여 밸브 작동을 제어합니다. 효율성, 신뢰성 및 비용 효율성을 높이기 위해 밸브 작동 프로세스를 자동화하도록 설계되었습니다.

  • 공압 작동 밸브 액세서리

    공압식 밸브 액추에이터 포지셔너를 포함하여 공압식 밸브 액추에이터의 위치를 ​​제어하고 성능 및 정확도를 향상시킵니다. 일반적으로 제어 시스템에서 제어 신호를 수신하고 공압을 사용하여 액츄에이터의 위치를 ​​조정합니다.

  • 밸브 액세서리

    파이프 단열재를 수용하기 위해 핸들을 높이는 데 사용되는 확장 키트를 포함합니다. 도금된 강철 본체 구조를 특징으로 하며 나사, 확장 스템, 스톱 및 스템 슬리브를 포함합니다.

유량제어밸브전체보기

  • 버터 플라이 밸브

    파이프라인의 유체 흐름을 제어하는 ​​데 사용되는 XNUMX/XNUMX 회전 밸브. 나비의 날개와 유사한 디스크 모양을 따서 명명되었습니다. 밸브 디스크는 중심축을 중심으로 회전하여 밸브를 열거나 닫습니다.

  • 게이트 및 글로브 밸브

    게이트 밸브는 완전히 열린 위치와 완전히 닫힌 위치 모두에서 포지티브 시팅을 제공하여 유체 격리를 제공하도록 설계되었지만 글로브 밸브는 이를 위해 추가 플러그 또는 탭을 사용합니다. 스테인리스 스틸, 탄소강, 황동 및 저연 청동 본체 재질로 제공

  • 퍼지 및 채우기 밸브

    HVAC 또는 배관 시스템에서 유체, 공기 또는 기타 가스를 제거하여 원하는 압력 수준을 유지하고 민감한 장비를 오염으로부터 보호하십시오. 청동 건축을 하십시오.

액체 레벨 게이지 및 시력 표시기전체보기

  • 게이지 자지

    게이지 챔버를 통해 용기로 유입되는 액체 또는 가스의 흐름을 제어하기 위해 게이지의 양쪽에 배치됩니다. 유지 보수 또는 교정을 위해 게이지를 시스템에서 분리하십시오.

  • 물 게이지

    작업자가 보일러 및 액체 라인에있는 유체의 레벨, 흐름, 투명도 및 색상을 계속 확인할 수 있습니다. 유리 게이지의 양쪽에 게이지 콕과 용기에서 챔버를 분리하기위한 자동 볼 체크 차단 밸브가 있습니다.

튜브피팅전체보기

  • PEX 피팅

    다양한 배관 응용 분야에서 고압 씰을 만드는 데 사용됩니다. 역류에 대한 안정적인 보호를위한 스테인리스 스틸 본체 구조

  • 프레스 핏 피팅

    배관 및 난방 시스템에 사용되어 납땜이나 용접 없이 파이프나 튜브를 쉽게 연결할 수 있습니다. 호스, 유니온, 커플링, 피팅 리듀서, 플랜지 어댑터 등을 포함합니다.

하수구전체보기

  • 너트와 와셔

    Apollo 너트는 고정되는 볼트 또는 나사의 나사산과 일치하는 내부 나사산을 사용하여 재료에 볼트 또는 나사를 고정합니다. 잠금 너트, 잼 너트, 유니온 너트 변형 등으로 제공됩니다.

가스 및 수도관 커넥터전체보기

  • 물 커넥터

    꼬임과 파열에 강한 내구성 있는 재질로 만들어진 Tectite 시리즈 플렉스 온수기 호스를 포함합니다. 온수기와 물 공급 장치 사이에 쉬운 설치 및 누수 방지 연결을 위한 황동 피팅이 특징입니다.

가스켓전체보기

  • 시트 및 링 개스킷

    두 플랜지 또는 다른 표면 사이의 누출 방지 밀봉을 위해 배관 또는 튜빙 시스템에서 두 개의 결합 표면을 밀봉하십시오. 일반적으로 고무, 실리콘 또는 기타 유연한 재료로 만들어집니다.

여과기전체보기

  • Y 및 바스켓 스트레이너

    파이프 라인에서 이물질을 제거하고 밸브 / 펌프 / 미터 수명을 연장하도록 설계되었습니다. 최대 250psi의 압력을 처리 할 수 ​​있으며 물, 공기, 가스, 석유, 증기 및 기타 유체에 적합합니다.

욕조 / 수도꼭지전체보기

  • 수도꼭지 수리 부품

    밸브의 다양한 부품을 밀봉하고 긴밀한 연결을 제공하는 데 사용되는 밀봉 교체 키트 포함

싱크대/급수대전체보기

  • 세척 분수 부품

    배관 응용 분야에서 다른 피팅 또는 파이프에 연결하려면 유니온 너트에서 연장되는 피팅 끝을 참조하십시오. 안전한 설치 및 신뢰성을 제공합니다.

아폴로 밸브 정보

아폴로 내화학성 및 내식성 밸브는 오염된 물이 식수로 역류하는 것을 방지하고 유체의 단방향 흐름을 유지하는 데 사용됩니다. 이 브랜드의 볼 밸브는 청동, 탄소강 및 스테인리스강 변형으로 제공되며 강화된 보호를 위한 분출 방지 스템이 특징입니다. 아폴로 볼 밸브 유체의 흐름을 조절하고 제어하는 ​​데 사용됩니다. 이 70-100 시리즈 밸브는 RPTFE 및 TFM 시트 구조로 되어 있어 부하 시 탁월한 성능을 발휘합니다. 500 시리즈 아폴로 안전 릴리프 밸브 고용량의 전체 노즐 설계로 인해 폐쇄 시스템 및 압력 배관 응용 분야에 이상적입니다. 그들은 열과 전기를 효율적으로 전도하기 위해 청동으로 만들어졌습니다.

주요 상품명

Hastelloy C 클래스 600 NPT 볼 밸브

3피스 구조로 동봉된 패스너로 분해 및 유지 보수가 용이합니다. 높은 시트 응력으로 인한 과도한 압축을 방지하기 위해 나선형으로 감긴 개스킷 장착...더 읽기 

APOLLOXPRESS 볼 밸브

77VLF-140 시리즈, 2피스 밸브는 내부식성을 위해 황동으로 제작되었으며 밸브 오염을 방지하기 위해 실리콘이 없습니다. 빠르고 안전한 연결을 보장하는 Leak before Press 기술...더 읽기 

CVB 볼 콘 체크 밸브

역류 및 부식으로부터 안정적인 보호를 제공하는 스프링 작동 밸브; 포화 증기 서비스에 이상적입니다. 상향 흐름으로 수직 및 수평 방향 모두에 장착할 수 있습니다. 갖추어 주다...더 읽기 

아폴로 밸브 경쟁 우위

Therma-Seal 절연 티 핸들

이 절연 및 2-1/4인치 길이 핸들은 절연 파이프에 사용되는 볼 밸브용으로 설계되었습니다. 배관 시스템을 수리하는 동안 새 밸브를 설치하거나 새 핸들로 밸브를 개조하는 것을 방지하는 데 사용됩니다. 그들은 낮은 마찰 및 내마모성을 위해 유리 강화 나일론 구조를 특징으로 하며, 피팅에 땀으로 인해 발생하는 결로 및 문제를 방지하기 위해 증기 밀봉을 생성하는 플러그 및 캡이 있습니다. 이 핸들에는 2피스 및 3피스 볼 밸브와 함께 사용할 수 있도록 도금된 강철이 있는 혁신적인 스톱 플레이트가 함께 제공됩니다. 이 제품은 UL 2043 표준을 충족하므로 공기 처리 응용 분야에 이상적이며 최대 화씨 275도의 온도에서 작동할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

볼 밸브에 정전기 방지 설계가 필수적인 이유는 무엇입니까?

정전기 방지 설계는 전체 파이프라인 시스템에 손상을 줄 수 있는 볼과 비금속 본체, 스템 및 시트 볼 사이의 마찰로 인한 정적 스파클을 제거합니다.

Apollo 볼 밸브는 방향성이 있습니까?

예, 브랜드의 XNUMX피스 나사산 엔드 밸브는 양방향입니다. 흐름 방향과 스템 방향에 관계없이 수평 및 수직 파이프 런 모두에 설치할 수 있습니다.

역류 방지 장치는 무엇입니까?

바람직하지 않은 물질로 인한 배압 또는 역 사이펀 작용으로 인해 음용수 공급이 오염되는 것을 방지합니다. Apollo 역류 방지기는 청동 및 무연 청동 변형으로 제공됩니다.

고온 응용 분야에서 Apollo 밸브를 사용할 수 있습니까?

브랜드 18C-400 시리즈18C-500 시리즈 릴리프 밸브는 고온 응용 분야에 이상적입니다.

Apollo 밸브를 자동화하거나 원격으로 제어할 수 있습니까?

예, Apollo 밸브는 전기 또는 공압 액추에이터를 사용하여 자동화하거나 원격 제어할 수 있으며 원격 제어 및 모니터링을 위해 건물 관리 시스템에 통합할 수 있습니다.

응용 분야에 맞는 올바른 Apollo 밸브를 어떻게 선택합니까?

올바른 Apollo 밸브를 선택하려면 유체 유형 및 온도, 압력, 크기 및 흐름 요구 사항과 같은 요소를 고려하십시오.

Apollo 밸브를 어떻게 관리합니까?

Apollo 밸브의 유지 관리에는 정기 검사, 청소 및 윤활이 포함됩니다.