INGERSOLL-RAND

Ingersoll Rand 카탈로그는 에어 컴프레서, 샌더, 버퍼, 그라인더, 폴리셔, 끌 스케일러, 임팩트 렌치, 에어 스타터, 에어 해머, 펄스 도구, 교정 장비 등을 포함한 광범위한 제품으로 구성되어 있습니다. 잉가솔랜드 전기 공기 압축기 다양한 공압 장비를 구동하기 위한 고압 공기 출력을 제공합니다. 이 공기 압축기는 폐쇄된 환경에서 펌프 냉각을 증가시키기 위한 핀 실린더가 있으며 작동 온도를 낮추면서 펌프 효율을 증가시키기 위한 핀 구리 인터쿨러가 있습니다. Ingersoll Rand 공기 압축기 펌프에는 부하 상태에서 모터를 시동하기 위한 안전한 수단을 위한 마그네틱 스타터가 있습니다. 그들은 마찰을 최소화하고 펌프의 내구성을 연장하기 위해 특대 산업용 등급 베어링을 제공합니다. 이 공랭식 압축기 펌프는 오버행 크랭크축, 개별 주조 실린더 및 유지 보수 요구 사항을 최소화 및 단순화하기 위한 일체형 커넥팅 로드를 갖추고 있습니다.
잉 가솔 랜드 에어 해머 다양한 자동차 및 제조 시설의 일반 절단, 스크래핑, 치핑 및 가벼운 배기 시스템 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 에어 해머는 높은 신뢰성을 위해 열처리된 피스톤과 합금강 배럴을 특징으로 하며 해머 작동에 대한 정확한 속도 제어를 위한 내장형 전원 조절기가 있습니다. 이 브랜드는 또한 노즐 및 매니폴드를 포함한 에어건 부품을 제공합니다. Raptor Supplies.

상세 보기

견적요청

INGERSOLL-RAND 토크 암

토크 암(7 제품)

INGERSOLL-RAND 압축 공기 필터

압축공기처리(14 제품)

INGERSOLL-RAND 에어 해머

에어 해머Ingersoll Rand 치핑 해머는 에어 해머보다 긴 스트로크 길이와 더 많은 구동력을 허용하는 긴 배럴을 제공합니다. 그들은 무거운 슬래그와 축적물을 제거하고, 부착된 층을 제거하고, 융합된 재료를 찢고, 조립된 구성요소를 분해합니다.(41 제품)

INGERSOLL-RAND 에어 디스크 샌더

에어 디스크 샌더Ingersoll Rand 에어 디스크 샌더는 공기 동력을 사용하여 목재, 금속 및 플라스틱과 같은 단단한 재료의 표면을 연마하고 매끄럽게 합니다. 포지티브 속도 제어를 위한 조정 가능한 내장형 레귤레이터가 특징이며 최대 자유 속도 정격은 20000rpm입니다.(15 제품)

INGERSOLL-RAND 에어 드릴

에어 드릴Ingersoll Rand는 건설 및 유지 보수 분야의 단단한 암석과 같은 표면에 드릴 또는 두드리는 소형 크기의 휴대용 및 고정식 드릴을 제공합니다. 그들은 더 정확한 구멍과 부품 손상을 줄이기 위해 견고한 복열 스핀들을 가지고 있습니다.(56 제품)

INGERSOLL-RAND 에어 샌더

에어 샌더(21 제품)

잉거솔-랜드 에어 모터스

에어 모터(128 제품)

INGERSOLL-RAND 타악기 도구

타악기 도구(11 제품)

INGERSOLL-RAND 너트 러너

너트 러너(28 제품)

INGERSOLL-RAND 에어 벨트 샌더

에어 벨트 샌더(1개 상품)

INGERSOLL-RAND 공기 차단 도구

공기 차단 도구Ingersoll Rand 산업용 및 일반용 공기 차단 도구는 배기 교체 응용 분야에서 머플러와 배기관을 제거하고 판금, 너트 및 볼트를 절단합니다. 작업자의 편안함을 극대화하고 냉간 이동을 줄이기 위해 인체 공학적으로 설계된 핸들이 특징입니다.(2 제품)

INGERSOLL-RAND 공기 압축기 펌프

공기 압축기 펌프연속 작동을 위해 설계된 단일 및 이중 단계 스플래시 윤활 공기 압축기 펌프. CCW 회전 방향 플라이휠, 스테인리스 스틸 밸브, 주철 / 알루미늄 본체 구조, 리드 밸브 및 최대 압력 175psi가 특징입니다. (80 제품)

INGERSOLL-RAND 에어 그라인더

에어 그라인더Ingersoll Rand 공기 구동식 그라인더 및 절단 도구는 연마 휠 또는 기타 부착물을 회전시켜 재료 및 코팅 준비 표면을 제거합니다. 이 도구는 압축 공기로 구동되며 사용이 증가하는 동안 사용자의 피로를 줄이기 위해 가볍습니다.(9 제품)

INGERSOLL-RAND 도구 밸런서

툴 밸런서(26 제품)

INGERSOLL-RAND 에어 해머 끌 고정 장치

에어 해머 치즐 리테이너Ingersoll Rand 에어 해머 치즐 리테이너는 치즐을 에어 해머 내부에 고정하는 동시에 단단한 표면을 절단하거나 조각하고 돌을 부수는 동안 느슨하고 쉽게 제어할 수 있도록 설계되었습니다.(1개 상품)

INGERSOLL-RAND 에어쏘

에어 쏘(2 제품)

INGERSOLL-RAND 리베터

리베터(4 제품)

INGERSOLL-RAND 에어 체인 호이스트

에어 체인 호이스트최대 2200 피트 높이에서 최대 10lb의 적재물을 들어 올리거나 내릴 때 사용합니다. 작동 및 유지 보수가 쉬운 견고하고 단순한 디자인과 공기 공급 차단시 자동으로 적용되는 자동 조정 디스크 브레이크가 특징입니다. 무제한 듀티 사이클로 가변 속도 제어 제공 (14 제품)

INGERSOLL-RAND 왕복톱날

왕복 톱날(9 제품)

잉거솔-랜드 트롤리

트롤리(4 제품)

INGERSOLL-RAND 부품

파트(부품)(131 제품)

INGERSOLL-RAND 에어 케이블 밸런서

에어 케이블 밸런서최대 500파운드(약 XNUMXkg)의 하중을 견딜 수 있는 ZA 시리즈 에어 케이블 밸런서는 다양한 중량의 하중을 정밀하게 처리하는 데 이상적입니다. 인체공학적으로 설계된 펜던트는 색상으로 구분된 엄지 레버를 통해 상하 이동을 용이하게 하고, Z-브레이크는 케이블의 급격한 상승을 방지합니다. (13 제품)

INGERSOLL-RAND 에어 윈치

에어 윈치(10 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

Ingersoll Rand MPN(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동일한 Speedaire & Gast 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁사 공기 압축기를 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Ingersoll Rand 제품을 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Ingersoll Rand 장비 및 도구는 다양한 크기와 패키지로 제공되며 배송할 장비의 크기에 따라 포장이 필요합니다. 따라서 운송 중 장비 안전을 보장하는 포장으로 배송됩니다. Ingersoll Rand 장비 및 도구는 택배 및 항공 화물에 적합합니다.

Ingersoll-rand 소개

Ingersoll Rand 카탈로그는 에어 컴프레서, 샌더, 버퍼, 그라인더, 폴리셔, 끌 스케일러, 임팩트 렌치, 에어 스타터, 에어 해머, 펄스 도구, 교정 장비 등을 포함한 광범위한 제품으로 구성되어 있습니다. 잉가솔랜드 전기 공기 압축기 다양한 공압 장비를 구동하기 위한 고압 공기 출력을 제공합니다. 이 공기 압축기는 폐쇄된 환경에서 펌프 냉각을 증가시키기 위한 핀 실린더가 있으며 작동 온도를 낮추면서 펌프 효율을 증가시키기 위한 핀 구리 인터쿨러가 있습니다. Ingersoll Rand 공기 압축기 펌프에는 부하 상태에서 모터를 시동하기 위한 안전한 수단을 위한 마그네틱 스타터가 있습니다. 그들은 마찰을 최소화하고 펌프의 내구성을 연장하기 위해 특대 산업용 등급 베어링을 제공합니다. 이 공랭식 압축기 펌프는 오버행 크랭크축, 개별 주조 실린더 및 유지 보수 요구 사항을 최소화 및 단순화하기 위한 일체형 커넥팅 로드를 갖추고 있습니다.
잉 가솔 랜드 에어 해머 다양한 자동차 및 제조 시설의 일반 절단, 스크래핑, 치핑 및 가벼운 배기 시스템 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 이 에어 해머는 높은 신뢰성을 위해 열처리된 피스톤과 합금강 배럴을 특징으로 하며 해머 작동에 대한 정확한 속도 제어를 위한 내장형 전원 조절기가 있습니다. 이 브랜드는 또한 노즐 및 매니폴드를 포함한 에어건 부품을 제공합니다. Raptor Supplies.

주요 상품명

Ingersoll Rand EDGE 시리즈 도구

Ingersoll Rand EDGE 시리즈 도구

Ingersoll Rand EDGE 시리즈는 금속 가공 및 목공 시설 작업에 적합한 드릴, 해머, 니블러, 톱, 그라인더, 임팩트 렌치, 샌더 등 다양한 공압 공구로 구성되어 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 작업이 간편하며, 바쁜 산업 환경에서도 뛰어난 휴대성을 제공합니다....

nts. 장시간 사용 시 사용자의 피로를 최소화하기 위해 합성 그립을 적용했습니다.

Ingersoll Rand QX 시리즈 정밀 패스너

Ingersoll Rand QX 시리즈 정밀 패스너

Ingersoll Rand QX 시리즈 정밀 체결 제품군에는 다양한 무선 토크 증폭기, 렌치, 정밀 스크루드라이버, 무선 컨트롤러가 포함됩니다. 이 체결 공구는 요구 토크 허용 오차가 필요한 작업에서 정밀한 토크 요건에 맞춰 너트와 볼트를 체결합니다. 이 공구는 무선 기능을 갖추고 있습니다....

산업 시설 내 휴대성을 고려한 완벽한 설계. 트리거 방식으로 작동하여 간편한 조작을 보장합니다.

Ingersoll Rand MSG Centac 공기 압축기

Ingersoll Rand MSG Centac 공기 압축기

Ingersoll Rand MSG Centac 공기 압축기는 다양한 제조 분야의 산업용 공구 및 장비에 압축 공기를 공급합니다. 이 원심 공기 압축기는 작동 시 매우 낮은 진동 출력을 위해 동적으로 균형 잡힌 로터를 갖추고 있습니다. 또한 최소 진동을 위한 카본 링 씰을 사용합니다....

공기 누출을 최소화하여 공기 압축기의 효율성을 높입니다.

Ingersoll Rand 초소형 임팩트 툴

Ingersoll Rand 초소형 임팩트 툴

잉거솔랜드 초소형 임팩트 툴은 서스펜션, 서브프레임 볼트, 엔진룸, 휠 러그 등 차량의 다양한 부품 작업을 위해 설계되었습니다. 이 고정 공구에는 현장에서 공구의 회전 방향을 조정할 수 있는 별도의 전진 및 후진 버튼이 있습니다....

응용 분야 요구 사항에 따라 출력을 조정할 수 있는 세 가지 조절 설정이 있습니다. 이 공구는 좁은 공간에서도 쉽게 사용할 수 있도록 컴팩트하게 설계되었습니다.

Ingersoll Rand TURBO DryPak 공기 압축기

Ingersoll Rand TURBO DryPak 공기 압축기

Ingersoll Rand TURBO DryPak 공기 압축기는 깨끗한 공기 공급이 필요한 다양한 주요 산업 장비 및 기계에 오일 프리 공기를 공급합니다. 이 원심 공기 압축기에는 후단 공정을 보호하기 위한 필터가 내장되어 있습니다. 또한, 압축열 기술을 적용했습니다....

작동 내내 건조하고 오일이 없는 공기를 공급하는 기술입니다. 이 압축기는 작동을 위해 외부 송풍기나 히터가 필요하지 않습니다.

Ingersoll Rand MSG TURBO-AIR 압축기

Ingersoll Rand MSG TURBO-AIR 압축기

Ingersoll Rand MSG TURBO-AIR 컴프레서는 다양한 산업 기계 및 장비 구동에 오일 프리 압축 공기를 공급합니다. 최적화된 베인 디자인과 베인 디퓨저를 통해 공기 컴프레서의 효율을 높였습니다. 저압, 자체 윤활 기능이 내장되어 있습니다....

정기적으로 공기 압축기 구성품에 자동으로 윤활을 공급하는 시스템입니다.

Ingersoll-rand의 경쟁 우위

Ingersoll Rand V-Shield 기술

Ingersoll Rand V-Shield 기술

Ingersoll Rand V-Shield 기술은 공기 압축기에 적용되어 공기 압축기 내부의 전체 연결 수를 줄여 공기 압축기 효율을 저하시킬 수 있는 누출 경로를 줄입니다. V-Shield 기술을 사용하면 공기 압축기 내부의 모든 중요 부품이 O-링 페이스 씰로 고정되어 완벽한 밀폐를 보장합니다....

왜곡을 최소화합니다. 또한, 편조 PTFE 및 스테인리스 스틸 호스는 누출 가능성을 더욱 줄여줍니다.

Ingersoll Rand 점진적 적응 제어(PAC)

Ingersoll Rand 점진적 적응 제어(PAC)

잉거솔랜드의 프로그레시브 어댑티브 컨트롤(Progressive Adaptive Control) 기능은 공기 압축기에 적용됩니다. 이 기능은 주요 작동 매개변수를 정밀하게 모니터링하는 동시에 예상치 못한 가동 중단을 방지하기 위해 지속적으로 적응합니다. 또한, 극한의 외부 조건에 대응하여 시스템 출력을 조정하여 지속적인 작동을 보장합니다....

정액.

Ingersoll Rand 가변 흡입구 가이드 베인

Ingersoll Rand 가변 흡입구 가이드 베인

Ingersoll Rand 원심 공기 압축기에는 전력 요구 사항을 최소화하고 시스템 효율을 높이는 가변 흡입 가이드 베인이 있습니다. 이 가이드 베인은 임펠러 작동과 동일한 방향으로 유입 공기 흐름에 선회 운동을 생성합니다. 작업 입력 요구 사항을 줄이고 압축기 성능을 최대화합니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Ingersoll Rand 압축기를 압축 공기로 채운 상태로 둘 수 있습니까?

예, 공기 압축기를 압축 공기로 채워진 상태로 장기간 두는 것은 완벽하게 안전합니다. 그러나 사용하지 않을 때는 압축 공기 탱크를 배수하는 것이 좋습니다.

Ingersoll Rand 공기 압축기가 과열될 수 있습니까?

아니오, Ingersoll Rand의 공기 압축기는 밀폐된 공간에서 작동하는 동안 공기 압축기가 과열되지 않도록 하는 내장 냉각 시스템을 갖추고 있습니다. 일부 모델에는 냉각 메커니즘이 내장되어 있으며 특정 제품에는 과열 가능성을 제거하기 위한 핀 디자인이 있습니다.

Ingersoll Rand 왕복동 공기 압축기란 무엇입니까?

Ingersoll Rand 왕복 공기 압축기는 공기를 압축하여 다양한 공압 도구 및 기계에 공급하기 위한 크랭크축 구동 피스톤 및 실린더 배열을 특징으로 합니다. 이 압축기는 콤팩트한 설계로 중소형 작업에 적합합니다.

Ingersoll Rand 원심식 공기 압축기란 무엇입니까?

Ingersoll Rand 원심 공기 압축기는 원심력에 의해 압축 공기를 생성합니다. 이 대형 압축 기계는 방사형 설계로 대규모 응용 분야에 적합합니다. 이 원심 공기 압축기는 압축 공기를 생성하기 위해 일정한 압력에서 작동합니다.