전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기
밀폐된 공간의 전기 팬과 송풍기는 신선한 공기를 지속적으로 공급하고 연기를 밀어냅니다. Raptor Supplies 다양한 밀폐 공간 송풍기/팬/환기 장치를 제공하며...자세히 보기
호흡 송풍기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
9815-EF | CD4UVB | ₩ 809,200 |
미스터 어셈블리, 1인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GH8115 | CL6VQD | ₩ 376,727 | 자세히 |
전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기
전기 밀폐 공간 팬과 송풍기는 신선한 공기를 지속적으로 공급하거나 연기를 배출합니다. Raptor Supplies Allegro, Rafman, Americ, 에어 시스템 인터내셔널 및 ECKO. 아메 릭 밀폐 공간 송풍기 및 공기 배출기는 더 많은 양의 공기 출력이 필요한 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 펌프실과 같은 Class 1 위험 장소에서 사용하기에 이상적입니다. 이 본질 안전 송풍기는 최대 1.5 CFM의 공기 흐름을 제공 할 수있는 2063 HP 공압 모터로 구동됩니다. 충격 흡수를 위해 이중벽 쉘로 둘러싸여 있습니다. 알레그로 방폭형 밀폐 공간 축류 송풍기는 환기가 거의 되지 않는 밀폐된 공간에서 사용됩니다. 이 송풍기에는 1636RPM에서 최대 3320CFM의 공기 흐름을 생성할 수 있는 강력하고 에너지 효율적인 모터가 있습니다. 포지티브 및 네거티브 환기 모두로 연기 및 유해 가스 제거에 이상적이며 휴대성을 위한 통합 핸들이 장착되어 있습니다. 전기 밀폐 공간 팬 및 송풍기에는 맨홀 입구 키트도 포함되어 있습니다.
자주 묻는 질문
밀폐된 공간에서 얼마나 자주 공기를 테스트해야 합니까?
취하게 하거나 위험을 완전히 평가하려면 OSHA의 표준에 따라 4피트 간격으로 제한된 공간에 대한 테스트를 수행해야 합니다.
밀폐된 공간에서 사용할 수 있는 환기 유형은 무엇입니까?
강제 환기 또는 배기 환기는 제한된 공간에 적합합니다. 강제 환기는 강제 및 신선한 공기를 사용하여 공기를 치환하고 희석하여 제한된 공간을 환기시키는 반면 배기 환기는 배출을 사용하여 오염원에서 오염 물질을 지속적으로 제거합니다.
밀폐된 공간에서 얼마나 많은 환기가 필요합니까?
AIHA(미국 산업위생협회)에 따르면 밀폐 공간의 경우 3분마다 한 번 또는 시간당 20번의 완전한 공기 교체가 허용되는 관행입니다. 밀폐 공간의 환기는 해당 구역에서 환기되는 제품 또는 재료에 따라 달라집니다.
송풍기가 팬보다 나은가요?
- 팬은 전기 장치이고 송풍기는 기계 장치입니다.
- 팬은 전기를 덜 소비합니다. 송풍기는 상대적으로 더 많은 전력을 소비합니다.
- 팬은 용량에 따라 중간 기류를 제공하는 반면 송풍기는 팬보다 더 나은 기류를 제공합니다.