브리더 박스 공기 여과
이 장치는 원격 위치에서 최대 8명의 사용자에게 등급 D 호흡 공기를 제공합니다. 또한 사용자 안전을 위해 일산화탄소의 존재를 모니터링합니다.
1986년부터 Air Systems International은 군사 방어, 산업, 정부, 위험 물질 및 비상 대응, 건설 및 화재/구조 응용 분야를 위한 안전 장비를 제조해 왔습니다. 이 회사의 본사는 미국 버지니아주 체서피크에 있습니다. 상세 보기
냉각기를 통해 이동하고 코일 안팎으로 펌핑 된 얼음에 노출되어 온도를 낮추는 시원한 호흡 공기를 제공합니다. 상업 및 산업 응용 분야에서 표준 압력 여과 패널 또는 호흡 공기 압축기와 함께 사용하기위한 시스템
오염 물질을 제거하고 공기 공급 장치의 가스 농도를 모니터링합니다. 호흡 공기 여과 펌프 또는 주변 공기 펌프에 연결하고 압축 공기의 CO 및 산소 농도를 지속적으로 측정
산소 탱크를 운반하고 저압 경보 및 다중 출구 매니폴드를 갖추고 있습니다. 화재 및 구조 및 비상 대응 상황에 이상적입니다. I/O 압력 게이지, 접이식 핸들, 고유량 조절기, 저압 알람, 퀵 릴리스 호스 랙, 인라인 체크 밸브 및 블랙 파우더 코팅 마감의 스틸 프레임이 특징입니다.
일련의 티와 유연한 피그 테일 커넥터를 통해 고압을 줄입니다. 키트는 사용한 공기 실린더를 교체하는 동안 지속적인 공기 흐름을 허용하며 조절기, 배출구 매니 폴드 어셈블리, 저압 휘슬, 릴리프 밸브 및 체크 밸브가있는 연결 휩을 포함합니다.
최대 작동 압력이 250psi 인 XNUMX 피트 길이의 항공사 호스. 호흡 용 공기 압축기와 함께 사용하기에 이상적
알루미늄 / 스틸로 제작 된 고품질 에어 실린더 랙 및 최대 저장 용량이 25 개 실린더 인 SCBA 스토리지 랙
위험한 장소에있는 소방관 또는 구조 대원에게 통기성 공기를 제공하는 데 이상적입니다. 최대 작동 압력이 5000 psi 인 DOT / TC 승인 호흡 공기 실린더 포함
원하는 작동 압력을 유지하고 적절한 공기 공급을 보장하는 데 사용되는 에어필터 키트, 자동 배수 어셈블리, 출구 필터, 원격 경보, CO / O2 테스트 키트, 공기 실린더 조절기 및 고압 조절기
압력이 요구되고 일정한 흐름의 호흡기가있는 응용 분야에 적합합니다. 0 ~ 110psi 범위의 압력에서 작동 가능하며 9 / 115 / 230V 변형으로 제공됩니다.
공기를 순환시키고 좁은 공간, 탱크 및 용기에서 불량 및 휘발성 연기를 제거합니다. 긴 덕트 거리를위한 속도 가속기로 팬 또는 송풍기와 함께 사용할 수 있습니다. 필요한 공기 / 가스 흐름을 유지하기위한 견고한 밀폐 공간 팬 및 원심 송풍기. 강철 및 알루미늄 버전으로 제공
밀폐 공간 팬과 호환되는 블로어 휠 및 팬 포함
알람, 덕트-덕트 커넥터, 흡기 필터 홀더, 덕트 어댑터 및 커넥터, 범용 안장 통풍구 마운트 및 환기 덕트 캐리어를 포함하여 환기 시스템 유지 및 수리에 도움을 줍니다.
공기 덕트, 환기 키트, 덕트 캐리어 및 전도성 공기 덕트를 포함하여 오래된 공기 및 연기를 외부로 배출하고 신선한 공기를 밀폐 공간으로 보냅니다
정유소, 발전소, 조선소 및 기타 산업 환경에서 유해하고 폭발성 증기를 배출하십시오. 온도가 상승하거나 중장비가 과열 될 위험이있는 공간에서 시원한 공기 순환
밀폐 된 공간에서 악취와 오래된 공기를 배출하는 데 사용되며 작은 공간에 적합하고 공기를 순환시킬 수있을만큼 컴팩트합니다.
맨홀 또는 탱크 입구에 설치하여 장치 양쪽 끝에 공기 덕트를 연결하고 신선한 공기를 전달합니다. -158 ~ 250 ° F 범위의 온도에서 작동 할 수 있으며 전도성 / 표준 / 몰딩 폴리에틸렌 변형으로 제공됩니다.
CO-91 시리즈 모니터와 함께 사용하기위한 OSHA 지정 일산화탄소 교체 센서 포함
이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 밀폐 공간 벤츄리 송풍기, 공급 공기 압축기 및 주변 공기 펌프, 공급 공기 압축기 및 주변 공기 펌프, 호스 안전 케이블, SCBA 및 호흡 공기 실린더, 호흡 공기 호스, 안장 통풍구, 캐스케이드 공기 키트 및 매니폴드, 밀폐 공간 팬 및 송풍기 액세서리, 모터 구동 및 수동 크랭크 호스 릴, 교체 센서, 공기 청정기 필터, 덕트 및 피팅 및 공기 냉각 시스템이 포함됩니다. 에어시스템인터내셔널의 제한된 공간 벤츄리 송풍기 유해 가스/증기를 추출하기 위한 동력원으로 포화 증기 또는 압축 공기를 사용하며 지하 저장 탱크 및 지하 위치에서 사용됩니다. 구조적 강성과 내부식성을 위해 견고한 아연도금강 본체와 알루미늄 베이스가 특징입니다. Air Systems 벤츄리 송풍기는 정유 공장, 발전소 및 철강 산업 전반에 걸쳐 효과적인 추출 기능을 갖추고 있습니다. 브랜드의 공기 여과 시스템 인공 호흡기 사용자를 위해 주변 공기를 압축하는 공기 압축기가 있습니다. 압축 공기는 고품질 필터를 통과하여 오염 물질을 제거하여 깨끗하고 안전한 호흡 공기를 보장합니다. CO 존재를 지속적으로 확인하는 일산화탄소(CO) 모니터와 함께 제공되며 수준이 안전 한계를 초과하면 경고를 제공합니다. 이 시스템에는 공기 흐름을 확인하는 안전 시각적 유량계가 있어 적절한 공기 공급을 보장합니다. 오염 물질, 습기 및 오일을 제거하여 공기 품질을 평가하고 실시간 피드백을 제공하는 인라인 압축 공기 정화(CPO) 모니터가 장착되어 있습니다. 이 여과 시스템에는 압축 공기의 중앙 분배 지점 역할을 하는 견고한 알루미늄 블록 매니폴드가 있어 시스템 구성 요소로의 적절한 라우팅을 용이하게 합니다.
Air Systems International 부품 번호는 종종 다양한 Texas Pneumatic Tools 제품을 상호 참조합니다. 따라서 구식이거나 재고 있음가 없는 Air Systems International 송풍기를 찾고 계신다면 동등한 품목이 있을 가능성이 있습니다.
이러한 Air Systems International 제품은 작은 크기에서 큰 크기까지 다양하며 컴팩트한 포장이 필요합니다. 택배 발송 및 항공 운송에 적합합니다.
이 장치는 원격 위치에서 최대 8명의 사용자에게 등급 D 호흡 공기를 제공합니다. 또한 사용자 안전을 위해 일산화탄소의 존재를 모니터링합니다.
브리더 박스는 작업자에게 등급 D 품질의 호흡 공기를 제공하도록 설계된 휴대용 여과 시스템입니다. 압축기에서 들어오는 공기를 필터링하여 CO 및 산소 수준을 모니터링합니다. 물, 미립자, 오일, 미스트, 초미립자, 유기 증기 및 악취를 제거하는 세 가지 여과 단계가 있습니다. 이 브리더 박스에는 필터 교체 표시기가 포함되어 있습니다. 여과 효율은 최소 입자 크기 99.99미크론에서 0.01%입니다. 이 시스템에는 배터리, DC 또는 AC 전원 옵션이 있는 CO 모니터가 포함되어 있으며 청각 및 시각적 경고가 있습니다. 호흡 보호구 사용을 확장하기 위해 POA(point-of-attachment) 상자가 함께 제공됩니다.
저압에서 작동하는 오일리스 베인 공기 압축기입니다. 이 펌프의 압력은 15psi를 초과하지 않습니다.
예, 이러한 압축기가 공기를 더 작은 부피로 압축함에 따라 공기가 가열됩니다. 이것은 공기의 압력과 온도를 증가시킵니다.
공압식 장치는 압축 공기를 동력원으로 사용하므로 위험한 장소와 독립된 환경에서 다양한 기능을 제공합니다. 가볍고 휴대가 간편하여 쉽게 운반할 수 있습니다. 반면에 선풍기와 송풍기는 콘센트나 배터리의 전기로 구동되므로 실내 또는 도시 환경에 적합합니다. 연속 작동을 제공하며 종종 가변 속도 설정을 제공합니다. 전기 장치는 일반적으로 전력 효율이 더 높고 배기 가스를 방출하지 않는 반면 공기 구동 장치는 소음이 적습니다.
저압에서 작동하는 오일리스 베인 공기 압축기입니다. 이 펌프의 압력은 15psi를 초과하지 않습니다.
예, 이러한 압축기가 공기를 더 작은 부피로 압축함에 따라 공기가 가열됩니다. 이것은 공기의 압력과 온도를 증가시킵니다.
Air Systems International 스위블 커넥터는 습한 환경이나 긴 진공 호스가 필요한 시설에 설치하기에 적합합니다. 탱크 붕괴를 방지하기 위해 160인치를 초과하는 물 리프트를 제한하는 내장형 압력 릴리프 밸브가 특징입니다. 성능 향상을 위해 ON/OFF 흐름 밸브와 압력 게이지가 함께 제공됩니다.
호흡 공기 압축기 시스템은 호흡 보호구 호환 공기를 제공할 목적으로 설계되었습니다. 이 시스템은 압축기 크기, FDA 식품 등급 윤활유, D등급 여과, CO 모니터링, 냉장 건조기, 응결 배수가 있는 리시버 탱크 및 적절한 공기 분배 시스템과 같은 고려 사항을 포함하여 호흡기 사용의 특정 요구 사항을 충족하도록 맞춤화되었습니다. 식물 공기 압축기는 호흡보호구 사용을 위해 특별히 설계되거나 최적화되지 않았으며 이러한 특수 기능이 없을 수 있습니다.