TAKE-A-LABEL
1974년부터 Take-A-Label은 다양한 라벨링 제품을 제조해 왔습니다. 미국 MI에 본사를 두고 있는 이 브랜드는 산업 및 상업 응용 프로그램과 공장 단위의 라벨링을 위한 라벨 디스펜서, 라벨 부착기 및 라벨 디스펜서 액세서리를 제공합니다. 상세 보기
필터
작업공구
테이크어라벨 소개
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 전기 라벨 디스펜서, 수동 라벨 디스펜서, 라벨 되감기 장치, 라벨 부착기 및 라벨 프린터가 포함됩니다. 테이크어라벨의 TAL250 전기 라벨 디스펜서 제거하기 전에 각 라벨을 쉽게 검사할 수 있도록 수직 박리판이 있어야 합니다. 연속 분배를 위한 포토 아이 라벨 센서가 포함되어 있습니다. 브랜드의 라벨 되감기 장치 미리 인쇄된 라벨을 되감기 위한 독립형 되감기 시스템으로 사용됩니다. 이 장치는 라벨 공급 롤에 적용되는 저항을 제어하기 위해 조정 가능한 풀림 장력 조정 시스템을 갖추고 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Take-A-Label 항목은 동등한 Labelmaster 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Take-A-Label 항목을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Take-A-Label 제품은 작은 크기부터 큰 크기까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
사진 눈
Take-A-Label Photo Eye는 포토 아이 센서를 사용하여 제품, 패키지 또는 용기에 라벨을 정확하게 부착하도록 설계된 일종의 라벨 부착기입니다. 이 기술은 food & be에서 널리 사용됩니다....더 읽기
자주하는 질문
브랜드의 Photo Eye 라벨 디스펜서는 어떻게 작동합니까?
- 기계를 베이스에서 분리하십시오.
- 풀림 칼라의 풀림 허브 나사를 풀고 칼라, 풀림 와셔, 풀림 샤프트에서 풀림 스프링 및 디스크를 제거하여 디스펜서에 라벨 롤을 로드합니다.
- 두 개의 풀림 디스크 사이의 풀림 축에 라벨 롤을 놓습니다. 롤의 시작 부분을 바닥에 놓고 기계 측면을 바라볼 때 웹 분배가 오른쪽을 향하도록 합니다.
- 풀림 디스크, 풀림 스프링 및 칼라를 풀림 축에 다시 부착합니다. 직경 3인치 코어의 라벨의 경우 코어 내부의 각 디스크에 허브를 끼워 라벨 롤을 지지합니다.
- 1인치 코어 라벨의 경우 디스크를 라벨 롤에 꼭 맞도록 위로 밉니다.
- 디스크가 제자리에 있으면 풀림 샤프트에 대해 풀림 허브 나사를 조입니다.
- 라벨의 느슨한 쪽 끝을 필 플레이트의 전면 아래 위로 끼웁니다.
- 라벨이 폐기물 테이크업 롤에 닿을 때까지 필 플레이트 상단 위로 당깁니다.
- 폐 바람 클립을 제거하고 클립 아래에 라벨 뒷면 용지를 끼우고 느슨한 용지 위에 클립을 다시 삽입합니다.
- 윙 너트를 풀고 어셈블리를 오른쪽이나 왼쪽으로 움직여 포토 아이 또는 마이크로 스위치 어셈블리의 위치를 조정하여 센서가 라벨의 중앙이나 그 근처에 오도록 합니다. 마운팅 브라켓의 수직 조절 윙 너트를 풀면 전후로 기울일 수 있습니다.
- On/Off 스위치를 켜서 디스펜서를 활성화합니다. 폐기물 바람 샤프트가 회전하여 백킹 페이퍼를 감고 필 플레이트 상단에 라벨을 분배합니다.
- Photo Eye 또는 Micro Switch가 라벨의 분배된 부분을 감지하면 모터가 정지합니다.
- 기계는 다음 라벨이 제거될 위치에 있을 때까지 계속 작동합니다. 감긴 폐기물을 제거하기 전에 반드시 스위치를 끄십시오.
- 라벨이 벗겨지지 않고 필 플레이트 상단의 백킹 페이퍼를 따라가는 경향이 있는 경우 이는 라벨 웹의 장력이 충분하지 않음을 나타냅니다. 장력을 높이려면 샤프트 조절 칼라를 안쪽으로 이동합니다.
- 모터가 멈추면 샤프트 칼라를 바깥쪽으로 움직여 풀림 장력을 줄여야 할 수 있습니다.
Take-A-Label 디스펜서와 범용 라벨 디스펜서의 차이점은 무엇입니까?
Take-A-Label 디스펜서는 직경이 최대 12인치인 더 큰 라벨 롤을 처리하도록 설계되었으며 일반적으로 대용량 라벨 디스펜스가 필요한 산업 또는 상업 환경에서 사용됩니다. 정확한 분배를 보장하기 위해 라벨의 가장자리를 감지할 수 있는 조정 가능한 포토 아이 또는 마이크로 스위치 어셈블리와 배접지를 자동으로 감을 수 있는 폐기물 테이크업 롤이 있습니다. 반면에 범용 라벨 분배기는 더 작은 라벨 롤용으로 설계되었으며 소매점이나 사무실 환경에서 자주 사용됩니다. 그들은 Take-A-Label 디스펜서와 동일한 기능을 가지고 있지 않을 수 있지만 라벨을 정확하고 제어된 방식으로 효율적으로 분배합니다.
필요에 맞는 올바른 라벨 부착기를 어떻게 선택합니까?
- 필요한 라벨 어플리케이터 유형을 결정하려면 라벨의 크기와 모양을 고려하십시오.
- 서로 다른 라벨 어플리케이터는 서로 다른 유형의 표면에서 가장 잘 작동합니다.
- 라벨 재료의 유형은 필요한 애플리케이터 유형에 영향을 미칩니다.
- 많은 수의 제품에 신속하게 라벨을 부착해야 하는 경우 많은 양을 처리하고 빠른 속도로 작업할 수 있는 어플리케이터가 필요합니다.
- 라벨링 프로세스에 정확성이 중요한 경우 매번 같은 위치에 라벨을 정확하게 부착할 수 있는 어플리케이터가 필요할 수 있습니다.
- 완전 자동화된 라벨 부착기를 원하는지 아니면 수동 개입이 필요한 반자동 부착기를 원하는지 고려하십시오.
- 필요한 라벨 어플리케이터의 예산과 비용을 고려하십시오. 일부 애플리케이터는 꽤 비쌀 수 있습니다.
더 알아보기
- 식품 서비스 기기 및 장비
- 온도계/습도계
- 공기처리
- 직업 사이트 조명
- 글루/에폭시
- 욕실 싱크
- 휴대용 발전기
- 특수 마이크로 미터
- 플러그 밸브
- 알루미늄 튜브 피팅
- EVERPURE 커피 필터 시스템
- PALMETTO PACKING 샤프트 씰, 액시 얼 립
- SOUTHWIRE COMPANY SXL 시리즈 자동차 XNUMX차선
- SPEARS VALVES PVC 나선형 바브 및 일반 인서트 피팅 감소 티, 인서트 x 인서트 x Mipt
- CHANNELLOCK 엔드 커팅 니퍼
- TEADIT NA1085 아라미드 섬유, CSM 바인더가 포함된 압축 링 컷 개스킷
- DESTACO 207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 직선 베이스, U바
- MI-T-M 휴대용 산업용 20단계 가솔린 공기 압축기, XNUMX갤런
- STEELMAX 도구 비트
- ARIAT 후드