HUMBOLDT 토양 테스트 침투 계 토양의 시각적 분류를 확인하기 위해 현장 직원이 사용하기에 적합합니다. OSHA 점착성 토양 분류에 따라 굴착 측벽에 버팀목이 필요한지 확인하는 데 도움이 됩니다. 일관성, 전단 강도 및 대략적인 비구속 전단 강도를 나타냅니다.
토양의 시각적 분류를 확인하기 위해 현장 직원이 사용하기에 적합합니다. OSHA 점착성 토양 분류에 따라 굴착 측벽에 버팀목이 필요한지 확인하는 데 도움이 됩니다. 일관성, 전단 강도 및 대략적인 비구속 전단 강도를 나타냅니다.
토양 테스트 투과계는 지질 공학, 농업, 환경 및 토목 공학 응용 분야에 사용됩니다. 이 토양 침투계는 일관성, 강도 및 압축성을 테스트합니다....자세히 보기
콘 투과계
동적 콘 침투계
Proctor Penetrometer 세트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H-4139 | CL6RLK | - | RFQ |
스마트 DCP, 이중 질량 침투계용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H-4219.30 | CL6RRZ | - | RFQ |
Dynamic Cone Penetrometer 추출기 잭
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H-4219.40 | CL6QQZ | - | RFQ |
침투계, 휴대용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H-1250 | CL6RKG | - | RFQ |
특징
- 훔볼트 토양 포켓 투과계 강화된 내구성과 내식성을 위해 양극 처리된 알루미늄 본체와 스테인레스 스틸 플런저를 갖추고 있어 까다로운 야외 조건에서도 신뢰할 수 있는 토양 침투 측정을 보장합니다. 이 토양 포켓 투과계에는 편리하고 핸즈프리로 운반할 수 있도록 벨트 고리가 장착된 운반 케이스가 있습니다.
- 훔볼트 반자동 침투계 반자동 기능을 통합하여 사용하기 쉽게 만들고 테스트 중 인적 오류의 위험을 줄입니다. 이러한 토양 원추형 투과계에는 데이터 로깅 기능이 포함되어 있어 사용자가 향후 분석 및 보고를 위해 테스트 결과를 기록하고 저장할 수 있습니다. 실시간 데이터 표시 기능이 있어 테스트 중에 토양 상태를 즉시 평가할 수 있습니다.
작동 메커니즘
- 이러한 토양 압축 투과계는 침투에 대한 토양의 저항을 측정하는 데 사용되는 장치입니다.
- 이는 토양에 삽입되는 원뿔형 또는 원통형 팁이 있는 침투계 프로브로 구성됩니다.
- 침투계는 토양에 밀거나 망치로 두드려 토양을 관통하는 데 필요한 힘을 로드 셀이나 압력 게이지를 사용하여 측정합니다.
- 이 힘 측정은 종종 단위 면적당 힘의 단위로 표현되는 토양의 침투 저항을 계산하는 데 사용됩니다.
- 이러한 토양 투과도계 테스트에서 얻은 데이터는 엔지니어와 지질 공학 전문가가 건설 및 기초 설계에 중요한 토양 압축, 전단 강도 및 기타 기계적 특성을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다.
자주 묻는 질문
토양 침투 저항의 단위는 무엇입니까?
토양 침투 저항은 평방 인치당 파운드(psi)/킬로파스칼(kPa)과 같은 단위 면적당 힘의 단위로 측정됩니다.
Humboldt 토양 침투계를 선택할 때 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
주요 요인에는 토양 유형, 침투 깊이, 측정 범위, 데이터 정확도, 자동화 옵션, 휴대성, 액세서리 및 교정 용이성이 포함됩니다.
이 토양 콘 투과계를 유지하는 방법은 무엇입니까?
- 매번 사용한 후에는 침투계를 철저히 청소하여 흙 잔여물을 제거하십시오.
- 측정 정확도를 유지하려면 침투도계를 주기적으로 교정하십시오.
- 프로브 팁과 샤프트를 포함하여 모든 구성 요소의 마모 및 손상 여부를 검사하십시오.
- 극한 조건에서 멀리 떨어진 건조하고 안전한 장소에 침투계를 보관하십시오.
- 정확성과 안전을 위해 마모되거나 손상된 부품을 즉시 교체하십시오.
- 사용자에게 적절한 취급, 유지 관리 및 안전 절차를 교육하십시오.
더 알아보기
- 장비
- 샌딩 액세서리
- 리프팅 하드웨어
- 브레이크, 클러치 및 액세서리
- 열가소성 용접
- 라벨 디스펜서
- 피로 방지 매트
- 장갑 홀더 클립
- 스파크 방지 송풍기
- 홈이있는 핀
- METRO 고정 엔드 유닛 선반
- DAYTON 모터 장착 브래킷
- BENCHMARK SCIENTIFIC Z496 시리즈 초고용량 플로어 스탠딩 원심분리기
- FOL-DA-TANK 드레인 커버
- MERSEN FERRAZ DCT 계열 퓨즈, 소형, 속효성
- YELLOW JACKET 기계식 매니폴드 게이지 세트
- WESTWARD 조합 도구 상자/캐비닛
- WESTWARD 호퍼 스크린
- WHEATON 튜빙
- ALLEGRO SAFETY 호흡기 세척 키트, 건조 비누