HARRIS 절단 토치
핸드 커팅 토치, 18 인치, 90도 헤드 각도
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1003450 | AA4XXN | ₩ 1,001,507 |
헤비 듀티 커팅 토치, 12인치 커팅 용량
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
62-5E | AD2YVE | ₩ 932,119 |
특징
- Harris 절단 토치는 극한 환경에서 가혹하게 사용할 때에도 강도와 내구성을 유지하기 위해 브레이징 삼각형 튜브 디자인과 연결을 사용합니다.
- 다양한 연료 가스/산소 압력에서 다양한 온도를 갖는 화염을 생성하기 위한 "F" 분사기/저압 혼합 시스템 또는 "E" 등압/양압 혼합 시스템을 갖추고 있습니다.
- 산소 대 연료 가스 비율을 변경하여 화염을 제어하기 위한 가스 손잡이와 간편한 산소 공급, 보다 부드러운 시작 및 정밀한 절단 제어를 위해 단조 황동으로 제작된 플립업 절단 산소 레버가 장착되어 있습니다.
- 이 절단 토치에는 가연성 산소 및 연료 가스가 호스로 역류하는 것을 막고 화재 관련 사고를 유발하는 FlashGuard 체크 밸브가 추가로 장착되어 있습니다.
- Harris 절단 토치에는 가공물에 수직으로 절단 팁을 배치하고 남용이나 뒤틀림을 방지하기 위해 헤드 각도가 90도인 견고한 단조 황동 헤드가 있습니다.
작동 메커니즘
- Harris 절단 토치의 입구 연결부 XNUMX개에는 연료/압력 조절기를 통해 각각의 가스 실린더에 부착된 XNUMX개의 호스(산소 및 연료 가스)가 장착되어 있습니다.
- 절단 토치 헤드에는 절단할 금속 공작물의 원하는 크기 및 깊이에 따라 절단 팁이 부착되어 있습니다.
- 가스 실린더의 연료 및 산소 밸브를 돌리기 시작하고 절단할 재료에 따라 부착된 조절기를 사용하여 연료 및 산소 압력을 설정합니다.
- 해리스 절단 토치의 연료 및 산소 손잡이를 열고 스트라이커나 라이터를 사용하여 불꽃에 불을 붙입니다. 불꽃을 중성 불꽃 조건으로 조정합니다.
- 이 셋업 절단 토치를 작업물 위로 가져와 절단면 가열을 시작하십시오. 가장자리가 녹기 시작하면 절단 산소 레버를 눌러 금속 공작물 절단을 시작하십시오.
- 금속 조각이 절단된 후 절단 토치와 가스 실린더의 연료 및 산소 밸브를 닫아야 합니다. 절단된 금속 조각은 매끄러운 가장자리를 위해 샌딩되어야 합니다. 분해하기 전에 남아 있는 가스 혼합물의 토치 어셈블리를 제거하십시오.
표준 및 승인
- UL 등록
- 미국 산업 안전 보건 청 (OSHA)
자주 묻는 질문
해리스 절단 토치에서 생성된 불꽃은 얼마나 뜨겁습니까?
Harris 절단 토치는 산소와 연료 가스를 다양한 비율로 혼합하여 예열 불꽃을 생성합니다. 불꽃의 온도는 화씨 4400도에서 6000도 사이입니다.
절단 토치와 용접 토치의 주요 차이점은 무엇입니까?
절단 토치와 용접 토치의 주요 차이점은 주요 기능입니다. 절단 토치는 금속을 더 작은 조각으로 절단하는 데 사용되는 반면 용접 토치는 서로 다른 금속 조각을 결합하는 데 이상적입니다. 이 토치는 서로 바꿔서 사용할 수 없으므로 사용자는 자신의 용도에 맞는 토치를 사용해야 합니다.
Harris 절단 토치를 작동하기 전에 기억해야 할 사항은 무엇입니까?
- 절단 토치 팁에 막힌 파편이나 절단 금속 입자가 있는지 확인해야 합니다.
- 선택한 절단 토치는 연료 또는 산소 누출을 방지하기 위해 균열이나 파손이 없어야 합니다.
- 사용자는 밸브, 노브, 호스 및 압력 게이지가 탱크에서 토치 라인으로 원하는 압력을 전달하는지 확인해야 합니다.
Harris 절단 토치의 과열을 방지하는 방법은 무엇입니까?
절단 토치가 과열되는 주된 이유는 가스 공급이 부족하고 불꽃 조정이 잘못되었기 때문입니다. 절단 토치에 가스가 부족하게 공급되면 발생된 화염이 절단 팁에서 타지 않고 다시 토치 안으로 들어가 과열될 수 있습니다. 산소는 절단 토치와 절단 팁에 냉각 효과를 주기 때문에 과열을 방지하기 위해 적절한 양의 산소를 공급해야 합니다. 또한 가스 흐름 저항을 줄이기 위해 큰 절단 팁이 있는 고유량 역화 방지기를 사용할 수도 있습니다.
Harris 절단 토치에 사용하기에 적합한 연료 가스를 선택하는 방법은 무엇입니까?
사용자는 적용 요구 사항, 재료 특성, 가공물 두께, 연료 가스 비용/가용성 등의 매개변수를 기반으로 절단 토치에 적합한 연료 가스를 선택해야 합니다. 각 연료 가스는 절단 효율과 전체 비용을 비교하기 위해 정해진 기간 동안 테스트되어야 합니다.
더 알아보기
- 배관용품
- 소켓 및 비트
- 가방 및 가방 액세서리
- 걸레/물티슈
- 색인 생성 가능한 삽입물
- 리프팅 및 스프레더 빔
- 게이트 및 글로브 밸브
- 50Hz 모터
- 가스 혼합기
- 마이크로 미터 액세서리
- PNEUMADYNE INC 3 방향, 2 위치 NC 제어 밸브
- LAB SAFETY SUPPLY 잘린 모서리 접지 가장자리 슬라이드
- VULCAN HART 제어 케이블
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 1 1/8-8 Un
- DAYTON 슬리브 어셈블리
- LEGRAND 트리플 커넥터
- TB WOODS 딱딱한 허브
- BALDOR / DODGE 분할 타이어, 60HSB, 탄성 커플링
- KUNKLE 시리즈 917 안전 릴리프 밸브
- BOSCH 코어