REELCRAFT 케이블 릴 위험한 장소에 케이블과 호스 릴을 보관하는 데 사용되는 정전기 방전 케이블 릴입니다. 마찰 손실을 줄이기 위해 영구적으로 윤활 처리 된 베어링과 높은 안정성으로 무릎을 완전히 확장 할 수있는 래칫 잠금 기능이 특징입니다. 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 장착 옵션으로 제공
위험한 장소에 케이블과 호스 릴을 보관하는 데 사용되는 정전기 방전 케이블 릴입니다. 마찰 손실을 줄이기 위해 영구적으로 윤활 처리 된 베어링과 높은 안정성으로 무릎을 완전히 확장 할 수있는 래칫 잠금 기능이 특징입니다. 바닥, 벽, 천장, 벤치 및 트럭 장착 옵션으로 제공
스프링 개폐식 접지 릴, G3000 시리즈
Reelcraft G3000 시리즈 정전기 방전 릴은 위험한 환경에서 장비를 접지하는 데 사용됩니다. 정전기 축적을 분산시켜 스파크 및 폭발을 방지합니다. 이 장치는 장착 공간이 거의 필요하지 않은 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 바닥, 벽, 천장, 벤치 또는 트럭 장착에 이상적입니다.
Reelcraft G3000 시리즈 정전기 방전 릴은 위험한 환경에서 장비를 접지하는 데 사용됩니다. 정전기 축적을 분산시켜 스파크 및 폭발을 방지합니다. 이 장치는 장착 공간이 거의 필요하지 않은 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 바닥, 벽, 천장, 벤치 또는 트럭 장착에 이상적입니다.
케이블 릴 정전기 방전 50피트 케이블
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
지 3050 Y1 | AB9DGK | ₩ 973,910 |
핸드 크랭크 접지 릴, 케이블, 길이 100피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GHC3100N | AY9WWK | ₩ 703,818 | 자세히 |
스프링 개폐식 접지 릴, 케이블 길이 50피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
지 3050 엔 | AM2JJR | ₩ 741,236 | 자세히 |
스프링 개폐식 접지 릴, 케이블 길이 50피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
G 3050 | AM2JJQ | ₩ 689,563 | 자세히 |
스프링 개폐식 접지 릴, 케이블 길이 100피트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
GA3100 엔 | AM2JJT | ₩ 1,026,327 | 자세히 |
자주 묻는 질문
How do you fix a retractable cable reel that is not retracting properly?
The operator needs to adjust the spring tension by adding wraps to the cable reel. Stretch out approximately 10 feet of the cable. Hand feed hose back up through roller bracket assembly until the loop is extensive enough to slip over a sheave. Add two or three wraps until the required tension is attained.
개폐식 호스 릴을 어떻게 집어넣나요?
To start retraction the user needs to give the hose a small tug. If pulled too far, the hose will lock again rather than retract. To shorten the hose, start retraction, then once at the required point, stop and walk back to lock it at the new length.
How do I choose the right static discharge reel for my application?
When selecting a static discharge reel, consider factors such as the required cable length, strength and ease of spring tension adjustment.
Are there any safety precautions to consider when using static discharge cable reels?
Ensure proper grounding and connection of the reel to the equipment. Regular inspection and maintenance are essential to identify and address any potential issues promptly.
더 알아보기
- 온도계/습도계
- 걸레/물티슈
- 온도 제어
- 자동차관련 테스터
- 순환 수 히터 및 액세서리
- 반경 게이지
- 정원용 호스 커넥터 및 어댑터
- 부탄 토치
- 유연한 임펠러 받침대 펌프
- 공구 포스트 그라인더 액세서리
- GE LIGHTING 플러그인 CFL, T5
- NOBLES 바닥 기계 액세서리
- OMRON E2K-C 정전 용량 형 근접 센서
- DESTACO 8021, 8071 시리즈 공압 토글 클램프
- HOFFMAN 유형 1 프리 스탠드 XNUMX도어 인클로저
- GRUVLOK 나사산이 있는 티
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 피팅 특수 강화 암 어댑터
- CHERNE 클린 씰 플러그
- K S PRECISION METALS 막대 황동 막대 구색
- EAZYPOWER 드릴 비트