KLEIN TOOLS 비점화 슬레지 해머
Klein 비점화 슬레지 해머는 인화성 또는 폭발성 물질이 있는 정유 공장, 화학 공장 및 기타 산업 시설에 이상적입니다. 그들은 해머가 작업 표면을 칠 때 스파크를 생성하는 것을 방지하는 황동으로 만들어졌습니다. 이 안전 기능은 가연성 가스나 먼지의 우발적인 발화로 인해 폭발이나 화재가 발생하는 것을 방지합니다. 그들의 머리 ...충격이 가해지는 동안 분리를 방지하기 위해 손잡이에 단단히 에폭시 처리되어 있습니다.더 읽기
작동 메커니즘
- 이 해머는 표준 슬레지 해머와 유사한 메커니즘을 가지고 있지만 스파크가 발생하지 않는 헤드가 함께 제공됩니다.
- 힘을 다해 휘두르면 물체를 부수고 못을 박고 기타 힘든 작업을 수행하기 위해 강력한 타격을 가합니다.
- 긴 손잡이를 사용하면 물체를 칠 때 더 많은 힘과 지렛대를 가하여 물체를 움직이거나 변형시킬 수 있습니다.
자주 묻는 질문
손잡이는 무엇으로 만들어졌나요?
이 스파크 방지 슬레지 해머의 손잡이는 유리 섬유로 만들어져 충격과 진동을 흡수하면서 내구성과 강도를 제공합니다.
웨지의 목적은 무엇입니까?
Klein 해머는 다른 해머에 사용되는 강철 쐐기와 달리 머리를 손잡이에 영구적으로 고정하고 스파크 위험을 제거하는 황동 쐐기가 특징입니다.
양면 헤드 디자인의 장점은 무엇입니까?
양면 헤드는 작업 중 균형을 향상시키면서 최대 타격 표면을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 뮤직 와이어
- 오 - 링
- 스프링 상처 타이머
- 결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
- 수위 제어
- 수레 및 수레 액세서리
- 작업복
- 테스트 펌프
- 페인트 부스 외
- SPA 수영장 펌프
- REELCRAFT 가스 용접 호스 릴, TW 시리즈
- ARLINGTON INDUSTRIES 스트럿 클립, 플라스틱
- JACKSON SAFETY 레벨 및 플랜지 정렬 도구
- HOFFMAN Syspend 180 Max 시리즈 플랜지 엘보 커플링
- SPEARS VALVES PVC 회색 일정 40 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 휴대용 냉기 시리즈 펌프, CO 모니터
- CAMLOCK FITTINGS 수 어댑터, 수 NPT 스레드
- BOSTON GEAR 10 직경 피치 경화 강철 웜
- BROWNING 주철 하우징 경화 베벨 기어 SN형
- BROWNING VF4S 100 시리즈 중간 의무 XNUMX볼트 플랜지 장착 볼 베어링