ALLPAX 가스켓 절단기 시스템 더브테일 펀치
프로젝트에 맞물리는 더브테일 조인트를 만드는 데 문제가 있습니까? 유연한 재료로 만든 개스킷에 완벽하고 강한 더브테일을 펀치할 수 있는 펀치를 찾고 계십니까? 아니면 코르크, 고무, 섬유, 스펀지 등 다양한 재료를 다룰 수 있는 도구인가요? ~에 Raptor Supplies, w...e는 서로 맞물리는 더브테일 조인트를 만들기 위해 만들어진 다양한 더브테일 펀치를 제공합니다. 대형 플랜지 개스킷, 코르크, 스폰지 또는 고무 씰링 스트립의 조인트를 만드는 데 이상적입니다. 더브테일 펀치는 나무 블록을 자르고 모양을 만들기 위해 망치나 끌과 같은 다른 도구와 함께 사용되는 경우가 많습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 생산 능력 | 본체 재질 | 조각 없음 | 길이 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AX1850 | - | - | - | 3.9 " | 0.6 " | ₩ 62,580 | |
B | AX1852 | - | - | - | 6.1 " | 1.6 " | ₩ 65,440 | |
C | AX1855 | - | - | - | 9.3 " | 3" | ₩ 176,619 | |
D | AX1851 | - | - | - | 4.9 " | 1.1 " | ₩ 63,900 |
더브테일 펀치
더브테일 펀치란?
Allpax 도브테일 펀치는 모든 플랜지 폭의 개스킷을 위한 긴밀하고 맞물리는 조인트를 빠르고 쉽게 만들 수 있도록 설계되었습니다. 도브테일 조인트는 직소 퍼즐처럼 서로 맞물리는 사다리꼴 모양의 핀과 테일로 인해 우수한 인장 강도를 제공합니다. 이것은 구조나 가구의 품질과 기술을 향상시킵니다. 일련의 못이나 나사와 비교하여 핀과 꼬리의 각도는 구조적 강도를 제공하는 데 훨씬 더 효과적입니다.
이 도브테일 펀치는 서로 꼭 맞는 텅 앤 그루브 디자인을 특징으로 하여 하나를 제외한 모든 방향으로 당겨지지 않는 두 조각 사이에 맞물리는 조인트를 생성합니다. 이 도브테일 인터록은 압축하기 전에 편안한 착용감을 보장합니다. 개스킷이 압축되는 즉시 인터록이 고정되어 가능한 누출 경로를 제거합니다.
찾아보기 Raptor Supplies' Allpax 도브테일 펀치의 온라인 카탈로그를 통해 필요에 맞는 완벽한 도구를 찾을 수 있습니다. 내구성이 뛰어나고 열처리된 합금강으로 제작된 이 Allpax 도브테일 펀치는 절삭 날이 미세하게 연마되어 있습니다. 결과적으로 작업자는 작은 조각에서 큰 조각을 형성하여 스크랩 사용을 확장할 수 있습니다. Allpax 도브테일 펀치는 또한 사전 측정, 마킹 또는 스코어링 없이 한 번만 절단하여 쉽게 인건비를 절감합니다. 두께가 3/4~3인치인 개스킷을 처리할 수 있습니다. 개방형 설계로 항상 선명한 시야를 확보할 수 있으므로 추측을 배제할 수 있으며 값비싼 개스킷 재료의 낭비를 크게 줄일 수 있습니다. Allpax 도브테일 펀치는 패딩 처리된 고무 그립과 함께 제공되어 연속 작업 중에 최대한의 편안함을 제공합니다. 작업자는 개스킷 재료 조각을 서로 더브테일링하여 둘 이상의 개스킷 재료 조각을 사용할 수도 있습니다.
또한 당사의 포괄적인 범위를 확인하십시오. 펀치와 끌 세트 같은 브랜드에서 올팍스, 서부 제국, Dewalt, Stanley, Wright 도구 & 프로토.
사용
- Allpax의 더브테일 펀치는 서랍, 보석 상자, 캐비닛 및 유사한 가구와 같은 상자 구조에 매우 강력한 연결을 제공하도록 설계되었습니다. 꼬리와 핀은 강력하고 견고한 결합 메커니즘을 제공하는 방식으로 형성되어 있습니다.
- 또한 플랫 개스킷에 더브테일 설계를 구현하여 재료 수율을 높이고 불량률을 크게 줄일 수 있는 전송 및 배전 장비의 넓은 밀봉 영역에 사용하기에 이상적입니다.
작동 메커니즘
Allpax 더브테일 펀치를 어떻게 사용합니까?<br>
Allpax 더브테일 펀치는 절단할 개스킷보다 작은 재료를 절단하는 데 이상적입니다. 이를 사용하려면 아래 단계를 따르십시오.
- 종이나 판지 한 장을 가져다가 해당 종이/판지에 원하는 개스킷의 외경(OD), 내경(ID) 및 볼트 구멍을 배치합니다.
- 개스킷 재료를 사용하여 적절한 OD 및 ID로 호를 절단합니다.
- 최소한 사용할 더브테일 펀치만큼 양쪽 끝을 겹치도록 템플릿에 호를 쌓습니다. 겹치는 부분을 만들 때 볼트 구멍 위치에서 멀리 떨어진 위치에 놓습니다. 개스킷 재료를 만들면서 겹치는 부분의 양쪽에 있는 템플릿에 테이프를 붙입니다.
- 더브테일 펀치를 사용하여 망치로 몇 번 두드려서 겹치는 부분을 각각 펀치합니다. 더브테일 펀치를 단단하고 평평한 타격으로 쳐서 절단을 완료합니다. 이제 상단 및 하단 재료에 더브테일이 결합됩니다. 손쉬운 취급을 위해 더브테일 조인트를 함께 테이프로 붙입니다.
- 개스킷이 넓은 경우 조인트당 두 개 이상의 나란한 더브테일을 설계할 수 있습니다.
특징
- Allpax 더브테일 펀치는 개스킷의 외부 직경이 절단할 재료의 폭보다 클 때 맞물리는 더브테일 조인트를 제작하는 데 이상적입니다.
- 이 펀치를 사용하면 작업자는 유연한 재료에 완벽하고 강한 더브테일을 펀치할 수 있습니다.
- 코르크, 고무, 섬유, 스펀지 등 다양한 재료와 잘 어울립니다.
- Allpax의 더브테일 펀치는 넓은 플랜지를 함께 연결하기 위해 여러 번 사용할 수 있습니다.
- 이 펀치는 단 한 번의 절단만 필요하므로 사전 측정, 마킹 또는 채점 작업이 필요 없어 인건비가 절감됩니다.
- 모든 펀치에는 연속 작업 중에 최대의 편안함을 보장하는 패딩 처리된 고무 그립이 있습니다.
- Allpax 더브테일 펀치는 사용하기 쉽고 작업자가 재료를 오버레이하고 두 짝을 이루는 부분을 한 번에 두 번 절단하여 완벽하게 맞출 수 있습니다.
- Allpax AX1855 더브테일 펀치 키트 3/4~3인치 폭의 플랜지 개스킷을 절단하기 위한 세 가지 산업 표준 크기를 모두 포함합니다.
호환 액세서리
- Allpax 데드 블로우 해머: 이 해머는 Allpax AX1855 도브테일 펀치 키트와 함께 사용하기에 이상적입니다. 리바운드를 줄이고 충격을 흡수하는 샷 로드 헤드가 있어 균형 잡힌 느낌을 제공합니다. 부드러운 표면은 손상 및 소음을 최소화하고 특히 좁은 공간에서 작업할 때 정밀 작업에 대한 우발적인 손상을 방지합니다. 이 데드 블로우 해머에는 뛰어난 편안함을 위해 질감이 있는 그립이 있는 테이퍼형 핸들이 있습니다.
표준 및 승인
Allpax 더브테일 펀치는 OSHA 표준에 따라 제작되어 최고의 안전성과 최적의 성능을 보장합니다.
설치
Allpax 더브테일 펀치는 공장에서 조립되므로 설치가 필요하지 않으며 바로 사용할 수 있습니다. 작업자에게 필요한 것은 종이나 판지, 종이에 표시하기 위한 연필, 망치뿐입니다.
자주하는 질문
Allpax 더브테일 펀치를 사용할 때 기억해야 할 기본 사항은 무엇입니까?
- 직원들이 수공구의 올바른 사용에 대해 적절한 교육을 받았는지 확인하십시오.
- 의도하지 않은 작업에 도구를 사용하지 마십시오.
- 작업에 적합한 도구를 선택하는 방법, 각 도구를 올바르게 사용하는 방법, 도구 수리가 필요한 시기를 식별하는 방법에 대한 교육을 항상 제공하십시오.
- 도구에 과도한 힘이나 압력을 가하지 마십시오.
- 절단 도구를 날카롭게 유지하고 도구를 보호하고 의도하지 않은 접촉으로 인한 우발적 부상을 방지하기 위해 날카로운 모서리를 적절한 덮개로 덮으십시오.
- 절단 도구나 스크루드라이버를 사용할 때 스톡을 손바닥으로 잡지 마십시오. 항상 작업대나 바이스에 놓으십시오.
- 도구를 주의 깊게 관리하십시오. 깨끗하고 건조한 상태로 유지하고, 사용 후에는 적절하게 보관하십시오.
Allpax 더브테일 펀치를 사용해야 하는 이유는 무엇입니까?
유지보수 및 수리 중에는 올바른 펀치를 보유해야 합니다. 수많은 교체용 펀치를 인벤토리에 저장하는 것은 비효율적이며 불가능합니다. 3/4~3인치 너비의 플랜지 개스킷을 절단할 수 있는 능력을 갖춘 Allpax 더브테일 펀치는 개스킷의 외부 직경이 절단할 재료의 너비보다 큰 연동 더브테일 조인트를 제작할 수 있습니다.
펀치나 끌을 구입할 때 어떤 점을 고려해야 합니까?
펀치나 끌의 강도와 내구성에 영향을 미치는 가장 두드러진 요소 중 하나는 제조에 사용되는 강철입니다. Allpax 더브테일 펀치는 열처리된 고합금강으로 만들어지며, 작업 끝부분이 오랜 시간 동안 가장자리와 모양을 유지합니다. 이 제품은 부서지거나 갈라지지 않고 칠 수 있는 단단한 타격 끝이 특징입니다. 구매하기 전에 다음 사항을 염두에 두십시오.
- 필요한 절단의 직경, 크기 및 모양은 절단 또는 구동되는 대상을 관찰하여 결정해야 합니다.
- 스파크가 있는 환경에서 작업하는 경우 스파크 저항성을 제공하는 황동, 구리 베릴륨 또는 알루미늄 청동 펀치와 끌을 선택해야 합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고정식 가스 엔진 공기 압축기
- 드라이버 비트 세트
- 세라믹 섬유 절연
- 모터 마운트 어댑터
- 바닥 코팅 스파이크 신발
- 교체용부품
- 스트랩 및 타이 다운
- 모니터링 장비
- 실외 조명 설치/고정/부품들
- 도어록 및 데드 볼트
- YOKE 날치기 블록
- HUBBELL PREMISE WIRING 데이터 및 통신 모듈러 잭
- VISIONTRON 배리어 로프 1-1 / 2 인치 x 6 피트
- HASTINGS FILTERS 전송 필터
- GENERAL ELECTRIC THJK 프레임 회로 차단기
- ZSI-FOSTER 베타 트윈 C-레일, 스테인리스 스틸
- SPEARS VALVES PVC 웨이퍼 버터플라이 밸브, 레버 핸들, FKM
- FEDERAL SIGNAL 안전 표지판
- COOPER ATKINS 서미스터 온도계
- CONDOR 범용 장갑 라이너