LOVEJOY 기어 커플링 허브
Lovejoy 기어 커플링은 XNUMX개의 허브(외부 기어 톱니 포함), XNUMX개의 플랜지 슬리브(내부 기어 톱니 포함), 씰(O-링 및 개스킷) 및 고정 패스너로 구성됩니다. 기어 커플링은 일반적으로 공정 장비를 연결하는 데 사용됩니다. 다른 유형의 커플링과 비교하여 기어 커플링은 적당한 오정렬 용량, 뛰어난 비틀림 강성 및 매우 높은 토크 밀도를 제공합니다....더 읽기
스타일 | 모델 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 69790400104 | 기어 커플 링 허브 | ₩ 901,880 | RFQ
|
B | 69790414262 | 기어 커플 링 허브 | ₩ 2,169,066 | RFQ
|
C | 69790400602 | 기어 커플 링 허브 | ₩ 461,720 | RFQ
|
D | 69790404633 | 기어 커플 링 허브 | ₩ 754,141 | RFQ
|
E | 69790400444 | 기어 커플 링 허브 | ₩ 203,152 | RFQ
|
E | 69790400012 | 기어 커플 링 허브 | ₩ 240,087 | RFQ
|
F | 69790407959 | 기어 커플 링 허브 | ₩ 1,354,360 | RFQ
|
G | 69790491588 | 기어 커플 링 허브 | ₩ 2,545,607 | RFQ
|
B | 69790400162 | 기어 커플 링 허브 | ₩ 653,146 | RFQ
|
D | 69790433469 | 기어 커플 링 허브 | ₩ 510,974 | RFQ
|
D | 69790433478 | 기어 커플 링 허브 | ₩ 510,974 | RFQ
|
D | 68514442313 | 고패 | ₩ 3,465,127 | RFQ
|
기어 커플 링 허브
Lovejoy 기어 커플링이란 무엇입니까?
러브 기어 커플링은 기어 메시를 사용하여 기계 장비의 회전 샤프트를 연결하여 샤프트 간에 동력과 토크를 전달하면서 내재된 오정렬을 수용합니다. 기어 사이의 각도 이동을 허용하기 위해 측면과 기어의 외부 링에 캡이 있습니다. 기어는 프로필이 수정된 회전 스플라인에 비례하여 자동으로 조정됩니다. 이 Lovejoy 기어 커플링은 내부 및 외부 기어를 통해 커플링의 두 끝 사이에 동력을 전달합니다. Lovejoy 기어 커플링은 플렉시블 커플링과 매우 유사하며 높은 토크 전달이 가능하여 중부하 작업에 이상적입니다. 최적의 성능을 위해 주기적인 윤활(그리스)이 필요합니다. 이 Lovejoy 기어 커플링은 공간이 제한된 응용 분야를 위한 컴팩트한 크기가 특징입니다.
사용
Lovejoy 기어 커플링은 일반적으로 펌프, 송풍기, 압축기 및 믹서와 같은 대형 산업 기계에 사용됩니다. 백래시를 줄이는 수단으로 폴리머 슬리브가 있는 소형 모션 제어 시스템에 사용할 수 있습니다.
Lovejoy 기어 커플링은 철강 산업에서 널리 사용됩니다. 이 커플링은 크기 대비 높은 토크와 고속이 필요한 응용 분야에 적합합니다. 연속 및 플랜지형 슬리브가 있는 Lovejoy 기어 커플링은 샤프트 끝단, 밀 모터 및 제한된 끝단 플로트 사이의 확장된 거리와 관련된 응용 분야에 이상적입니다. 내구성으로 유명한 Lovejoy 나일론 슬리브 기어 커플링은 발전기 세트, 모터 펌프 및 모터/발전기 세트와 같은 경공업 응용 분야에 가장 적합합니다.
작동 메커니즘
Lovejoy 기어 커플링은 슬리브의 직선형 기어 톱니와 영구적으로 맞물리는 크라운 기어 톱니가 있는 허브를 통해 토크를 전달합니다. 이 독특한 디자인은 가장 작은 크기에 가장 높은 토크 전달을 제공합니다. Lovejoy 기어 커플링은 고속으로 작동하고 AGMA 볼트 체결 패턴을 준수하며 각도, 방사형 및 축 방향 샤프트 오정렬을 보정합니다.
특징
연속 슬리브 기어 커플링(C, CMM, CSPCR, CCS 및 CSHP 유형):
- Lovejoy의 연속 슬리브 커플링은 간단한 설치를 위해 단일 슬리브와 XNUMX개의 허브로 구성된 모든 스틸 기어 커플링입니다.
- 이 Lovejoy 기어 커플링은 수평 및 수직 방향, 풀 플렉스, 플렉스 리지드, 밀 모터, 분리, 슬라이딩 허브, 전단 핀, 플로팅 샤프트 및 스페이서가 필요한 응용 분야에 이상적입니다.
- 그들은 윤활유를 확실하게 유지하고 외부 오염 물질로부터 내부를 밀봉하기 위해 내부 가장자리에 결합된 강화 와셔를 특징으로 하는 특허 및 테스트를 거친 Buna-N 씰 디자인을 가지고 있습니다.
플랜지 슬리브 기어 커플링(F, FRR, FARR, FMM, FFS, FSPCR, FSL FSLX, FSHP, FSHPB, FVX, FLEF, FLA, FLAFR, FLAMM, FLHD, FLHDFR, FA, FAFR 및 FAMM 유형):
- Lovejoy의 플랜지 슬리브 커플링은 긴 커플링 수명을 제공하기 위해 특허받은 Vari-Crown 톱니 디자인과 결합된 전체 스틸 슬리브 및 허브를 특징으로 합니다.
- 수평 및 수직 방향이 필요한 애플리케이션에 이상적입니다.
- 이 플랜지형 Lovejoy 기어 커플링은 고속 및 저진동을 제공하기 위해 파일럿 기어 핏을 갖추고 있습니다.
나일론 슬리브 기어 커플링(Nyflex, Mite & Dentex 유형):
- Lovejoy 나일론 기어 커플링은 컴팩트하고 윤활이 필요하지 않습니다. 최대 40RPM의 속도로 화씨 -150도에서 5000도 사이의 온도 범위에서 작동합니다.
- 이 Lovejoy 기어 커플링은 균형/안전을 유지하기 위해 볼트, 핀, 플랜지 또는 돌출부가 없는 정밀 성형 슬리브 및 허브를 특징으로 합니다.
- Dentex 및 Nyflex 커플링의 경우 나일론 슬리브는 최대 5도의 오정렬을 허용하는 반면 Mite 커플링은 최대 3도의 오정렬을 허용합니다.
호환 액세서리
- 러브조이 액세서리 키트표준 Lovejoy 연속 슬리브 기어 커플링용: 이 키트에는 허브가 슬리브에서 회전할 때 마찰을 제거하기 위해 분리되는 허브용 씰이 포함되어 있습니다.
표준 및 승인
- 키 홈이 있는 Lovejoy 인치 치수 직선 기어 커플링 허브 보어는 ANSI / AGMA 9002-B04 표준을 준수합니다.
- 키 홈이 있는 Lovejoy 메트릭 치수의 직선형 기어 허브 보어는 ANSI / AGMA 9112-A04 표준을 준수합니다.
설치
- 허브 및 슬리브 맞춤: 허브 맞춤 유형(간극/간섭/위치)을 선택합니다. 고속 응용 분야에서는 샤프트/허브 접촉 압력에 대한 원심력 효과를 상쇄하기 위해 간섭 끼워맞춤이 필요합니다. 과도한 허브 간섭으로 인해 허브 균열 및 허브 고장이 발생할 수 있습니다.
- Keys & Keyway Fits: 피로균열을 줄이기 위해서는 keyways의 반지름이 적당해야 하고 key length는 커플링 불균형을 최소화하기 위해 측정되어야 합니다.
- 허브 보어: 허브 런아웃을 최소화하기 위해 허브 보어가 동심인지 확인하십시오.
- 허브 설치: 허브가 샤프트 위로 부드럽게 미끄러지도록 간섭 맞춤 허브에 대한 적절한 가열 크기를 선택합니다. 허브를 설치하거나 제거할 때 망치를 사용하지 마십시오. 베어링이 손상될 수 있습니다.
- 올바른 결합 간격: 플로팅 샤프트 사이의 결합 간격이 작은 경우 샤프트가 진동함에 따라 정렬 불량으로 서로 충돌할 수 있습니다.
- 적절한 밀봉: 적절한 개스킷과 O-링을 사용하여 윤활유가 커플링에 남아 있도록 하십시오.
- 정렬: 커플링의 정렬 오류는 제조업체의 오프셋, 각도 및 축 정렬 오류에 대한 허용 오차를 초과해서는 안 됩니다.
- 패스너 어셈블리: 패스너의 크기/길이가 올바른지, 노출 또는 가려지는지, 올바르게 배열되어 있는지 확인하십시오. 표준 볼트는 작동하지만 나사산을 전단 평면에 놓을 수 있습니다. 커플링 볼트에 대한 올바른 예압을 보장하려면 적절한 볼트 토크 방법을 사용해야 합니다.
자주하는 질문
가요 Raptor Supplies 다른 유형의 Lovejoy 커플링을 판매합니까?
예, Raptor Supplies 다음을 포함하여 Lovejoy 커플링의 전체 카탈로그를 제공합니다. 리지드 커플링 & 그리드 커플 링. Lovejoy 컬렉션도 확인하세요. 턱 연결 허브 과 커플 링 거미.
올바른 커플링을 선택하는 것이 얼마나 중요합니까?
올바른 커플링을 얻는 것은 펌프와 모터의 스트레스를 낮추고 유연성이나 오정렬 가능성을 줄이기 때문에 매우 중요합니다.
두 개의 비동축 축에 사용되는 커플링 유형은 무엇입니까?
플랜지가 없는 커플링은 XNUMX개의 비동축 샤프트와 함께 사용됩니다. 올덤 커플링, 유니버셜 커플링 및 쿠션 커플링은 플랜지가 없는 커플링의 예입니다.
기어 커플 링의 유형은 무엇입니까?
Lovejoy 기어 커플링은 플랜지 슬리브와 연속 슬리브의 두 가지 유형으로 제공됩니다. 플랜지 기어 커플링은 수직 플랜지로 둘러싸인 짧은 슬리브로 구성되며, 각 폴에 하나의 슬리브가 설정되어 두 플랜지가 서로 마주 보게 정렬됩니다. 연속 슬리브 기어 커플링에는 샤프트 끝단이 함께 결합되고 서로 인접해 있으며 슬리브로 둘러싸여 있습니다.
Lovejoy 기어 커플링은 어떻게 작동합니까?
Lovejoy 기어 커플링은 위치가 적절하지 않은 두 샤프트 사이에 토크를 전달하도록 제작되었습니다. 이 기어 커플링은 구동 모터를 호이스트 메커니즘의 기어박스에 부착하고 플랜지 하프를 사용하여 기어박스를 소형 와이어 로프 드럼에 직접 연결할 수도 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플레어 링 및 스웨이 징 도구
- 카운터 싱크 센터 리머
- 탭 앤 다이 세트
- 타이어 수리 패치 및 플러그
- 부싱 줄이기
- 워터 히터
- 엔진
- 자동차 인테리어
- 스테인리스 강
- 구색
- LITTLE GIANT 왜건 트럭
- RUBBERMAID 쓰레기통을 밟다
- HUBBELL PREMISE WIRING INFINE 스테이션 모듈식 플레이트 프레임
- TSUBAKI 스프로킷 # 35
- SUPER-STRUT C775 시리즈 빔 클램프
- COOPER B-LINE 수직 플랜지 행거에 MC/AC 케이블 캐리어
- SPEARS VALVES PVC 다이어프램 밸브, SR 나사산 끝단, FKM 씰
- ZURN 플러시 밸브 개조 키트
- JUSTRITE 가스 실린더 캐비닛 사물함
- MORSE DRUM 612 시리즈 수평형 드럼 래커