WESTWARD
1972년부터 Westward는 차량 유지 관리, HVAC 및 냉동, 안전 운영, 배관 및 하드웨어 산업을 위한 장비, 부품 및 액세서리를 제조해 왔습니다. 미국 일리노이주에 본사를 둔 이 브랜드는 소켓 및 비트, 손톱톱, 드라이버, 클램프, 그로밋 등을 제조합니다. 상세 보기
필터
수작업공구
선박/차량정비용품
전동 공구
금형/기계공작
작업공구
옥외 장비
용접
윤활제/루브리컨트
테스터/측정기
잠금장치
조명
연마재
에어/공기압
안전
배관
접착제/실란트/테이프
유압시스템
전기용품
파워트렌스미션
청소용품
HVAC 및 냉각기
도색용품 및 소모품
원자재
하드웨어
펌프
모터
실험실 비품들
가구 접대 및 음식 서비스
수작업공구 필터
임팩소켓 및 비트전체보기
손 충격 드라이버 임팩트 비트 세트 임팩트 비트 임팩트 소켓 액세서리 임팩트 소켓 어댑터 Impact 소켓 비트 드라이버 임팩트 소켓 확장 임팩트 소켓 세트 충격 소켓 완고하고 손상된 패스너와 함께 사용하기 위한 견고한 강철 소켓. TorquePlus 디자인이 특징이며 SAE 및 미터법 크기로 제공됩니다.
스크루드라이버 및 너트드라이버전체보기
비트 세트 멀티 비트 스크루 드라이버 너트 드라이버 세트 너트 드라이버 정밀 드라이버 스크루 드라이버 비트 및 너트 세터 스크루 드라이버 세트 스크루 드라이버 자동차 및 전기 제품 유지 보수, 가구 산업 및 교도소 서비스에 적용됩니다. 강철로 만든 원형 / 육각 / 사각 생크 및 다양한 핸들 재질 및 전체 길이로 제공
토크 스크루 드라이버
클램프전체보기
앵글 클램프 알루미늄 합금 / 연성 철 앵글 클램프는 맞대기 조인트, 마이 터 조인트 및 T 조인트 생성을 지원하도록 설계되었습니다. 직각 접합 용도에도 사용됩니다. 구리 / 아연 도금 스핀들이 특징이며 다양한 턱 길이와 목 깊이로 제공됩니다.
바 클램프 / 스프레더 바 파이프 및 L 클램프 클램프 잠금 클램프 스프링 클램프
웨스트워드 소개
이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 긴 노즈 및 니들 노즈 플라이어, 조정 가능한 렌치, 파이프 및 튜브 절단기, 마이크로미터 등이 포함되어 있습니다. 서쪽 렌치 ASME 표준에 따라 제조되었으며 HVAC 장비의 너트, 볼트 및 패스너를 조이고 제거하는 데 적합합니다. 합금강 구조는 구조적 강성을 부여하여 가혹한 사용 환경에서도 굽힘/파손을 방지합니다. 이 렌치에는 조 헤드 하단에 조정 가능한 나사가 있어 전문 설치 도구 없이도 다양한 크기의 패스너를 단단히 고정 및 해제할 수 있습니다. 서쪽 렌치 세트 다양한 파스너에 맞도록 여러 턱 용량과 길이를 가진 렌치 모음을 제공합니다.
서쪽으로 절연된 라인맨 플라이어 전기 작업에서 와이어 절단, 직선화 및 굽힘 및 꼬임 및 접합에 이상적입니다. 텅 앤 그루브 플라이어 파이프, 피팅 및 패스너를 잡고 돌리는 넓은 턱 범위가 있습니다. 전문 플라이어 와이어 꼬기, 구멍 펀칭 및 펜싱과 같은 특정 그리핑 또는 절단 작업을 수행하기 위한 전용 부착 또는 구성이 있어 표준 플라이어를 사용하면 불가능합니다. Raptor Supplies 같은 다양한 펜치 세트 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
마이크로미터 및 거리 측정기와 같은 Westward 정밀 도구는 공작물 및 해당 부품의 치수를 측정하는 데 적합합니다. 서쪽 마이크로미터 가공 공정 중에 정확한 구성 요소 측정을 표시하기 위한 방수 LCD 화면이 특징입니다.
소켓 및 비트, 절삭 공구, 임팩트 소켓, 스크루드라이버, 해머, 클램프, 손톱, 그로밋 등과 같은 Westward의 다양한 제품 중에서 선택하십시오.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Westward 렌치는 동등한 CH Hanson, Klein Tools 및 SK Professional Tools 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁업체 도구를 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Westward 도구를 사용할 수 있습니다.
주요 상품명
바이메탈 매트릭스 II
Bi-Metal Matrix II 블레이드는 저합금 충격 방지 베이스에 단단히 접착될 수 있는 고속 매트릭스 커팅 엣지를 갖추고 있습니다. 이 블레이드는 최대 1000도 F의 온도를 견딜 수 있으며 ...더 읽기
스레드메이트
ThreadMate는 손상된 외부 스레드를 수리하고 복원하기 위한 기계식 수공구입니다. 이 편리한 도구는 자동차 유지 관리, 자전거 수리, 파이프 스레딩 및 잔디 깎는 기계 수리에 사용됩니다. 트레아...더 읽기
자주 묻는 질문
어느 회사가 Westward를 소유하고 있습니까?
MRO(유지보수, 수리 및 운영) 회사인 Westward는 북미에 본사를 둔 Grainger가 소유한 개인 상표입니다.
Westward는 금속 조각을 연마하는 도구를 제공합니까?
예, Westward는 제조합니다. 벤치 그라인더 수리, 제조 및 유지보수 응용 분야에서 금속 도구, 팁, 시트 및 조각을 성형, 연삭 및 날카롭게 하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 또한 제공 공압 폭발 캐비닛 공작물에서 녹 및 오래된 페인트 얼룩을 제거하고 디버링 블레이드 제품의 도구 및 구멍의 날 가장자리에서 버를 제거하기 위해.
사용자는 자신의 필요에 적합한 Westward 병 잭을 어떻게 선택할 수 있습니까?
서부 제국 병 잭 사이드 펌프, 로우 프로파일 펌프 및 인라인 펌프와 같은 다양한 디자인의 펌프가 있습니다. Westward 병 잭을 선택할 때 사용자는 먼저 병 잭의 최대 리프팅 용량을 확인한 다음 응용 프로그램 요구 사항과 일치시켜야 합니다. 다음은 플런저의 스트로크 길이와 선택한 병 잭의 최소 및 최대 리프팅 높이입니다. 고객은 또한 이러한 병 잭을 작동하는 데 필요한 전원에 주의를 기울여야 합니다. 그런 다음 해당 위치에서 쉽게 작동할 수 있도록 펌프의 설계 및 배치를 결정할 수 있습니다.
작업자는 Westward 도구를 사용하는 동안 어떤 안전 지침을 따라야 합니까?
사용자/운영자는 비산 입자로 인한 부상을 방지하기 위해 얼굴 또는 눈을 보호하기 위해 보안경/안면 보호대/고글을 착용해야 합니다. 또한 소음 및 우발적인 도구 낙하를 방지하기 위해 장갑, 앞치마, 안전화, 호흡 및 청력 보호구가 있어야 합니다.
Westward 도구는 어떤 표준/인증을 준수합니까?
Westward 도구는 ASME(미국 기계 엔지니어 협회) 및 ANSI(미국 국립 표준 협회) 표준을 준수하면서 UL, GS 및 CE 등재 또는 ETL 및 CSA 인증을 받을 수 있습니다.
대규모 작업 공간에서 도구를 정리하는 데 적합한 Westward 스토리지 제품은 무엇입니까?
제조 공장이나 창고에서 도구를 정리하는 데 어려움이 있는 경우 다음을 사용할 수 있습니다. 서쪽 칸막이 캐비닛 한 곳에 모두 보관할 수 있습니다.
Westward 전자 토크 렌치를 어떻게 작동합니까?
- 적절한 소켓 부착물을 삽입하십시오.
- 렌치의 디지털 디스플레이를 사용하여 원하는 토크 값을 설정하십시오.
- 패스너에 렌치를 적용합니다.
- 원하는 토크에 도달했음을 나타내는 딸깍 소리가 나거나 경고음이 들릴 때까지 천천히 힘을 가하십시오.
- 패스너에서 렌치를 풀어줍니다.
Westward 렌치를 선택하기 전에 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 필요한 특정 유형의 렌치를 선택하십시오.
- 귀하의 응용 분야에 필요한 크기 범위를 고려하십시오.
- 오래 사용할 수 있도록 재질과 제작 품질을 확인하세요.
- 고품질 도구에 대한 Westward의 명성을 조사해 보세요.
- 귀하의 필요와 선호도에 맞는 예산을 설정하십시오.
- 추가 보증을 위해 사용 가능한 보증 옵션을 검토하세요.
Westward 렌치를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 사용 후 렌치를 깨끗이 닦아 먼지와 이물질을 제거하십시오.
- 녹을 방지하고 원활한 작동을 보장하기 위해 윤활제를 가볍게 도포하십시오.
- 손상을 방지하려면 렌치를 건조한 장소, 이상적으로는 도구 랙에 보관하십시오.
- 정기적으로 마모, 손상 또는 녹이 없는지 확인하고 문제를 즉시 해결하십시오.
- 수명을 연장하기 위해 의도된 목적으로만 렌치를 사용하십시오.