WESTWARD
1972년부터 Westward는 차량 유지 관리, HVAC 및 냉동, 안전 운영, 배관 및 하드웨어 산업을 위한 장비, 부품 및 액세서리를 제조해 왔습니다. 미국 일리노이주에 본사를 둔 이 브랜드는 소켓 및 비트, 손톱톱, 드라이버, 클램프, 그로밋 등을 제조합니다. 상세 보기
필터
수작업공구
선박/차량정비용품
전동 공구
금형/기계공작
작업공구
옥외 장비
용접
윤활제/루브리컨트
테스터/측정기
잠금장치
조명
연마재
에어/공기압
안전
배관
접착제/실란트/테이프
유압시스템
전기용품
파워트렌스미션
청소용품
HVAC 및 냉각기
도색용품 및 소모품
원자재
하드웨어
펌프
모터
실험실 비품들
가구 접대 및 음식 서비스
수작업공구 필터
소켓 및 비트전체보기
Crowfoot 소켓 렌치 핸드 래칫 소켓 어댑터 소켓 비트 세트 소켓 비트 수공구, 전동 공구 및 공압 공구로 나사와 패스너를 조이거나 푸는 데 사용됩니다. 다양한 드라이브 크기 및 비트 길이로 볼-헥스, 드래그-링크, 절연 및 Torx- 비트 변형으로 제공
소켓 확장 소켓 세트 소켓 렌치 액세서리 소켓 완고하거나 손상된 너트와 볼트를 조이거나 푸는 데 널리 사용됩니다. 다양한 드라이브 크기, 재질 및 마감 옵션으로 제공
점화 플러그 소켓
웨스트워드 소개
이 브랜드의 광범위한 카탈로그에는 긴 노즈 및 니들 노즈 플라이어, 조정 가능한 렌치, 파이프 및 튜브 절단기, 마이크로미터 등이 포함되어 있습니다. 서쪽 렌치 ASME 표준에 따라 제조되었으며 HVAC 장비의 너트, 볼트 및 패스너를 조이고 제거하는 데 적합합니다. 합금강 구조는 구조적 강성을 부여하여 가혹한 사용 환경에서도 굽힘/파손을 방지합니다. 이 렌치에는 조 헤드 하단에 조정 가능한 나사가 있어 전문 설치 도구 없이도 다양한 크기의 패스너를 단단히 고정 및 해제할 수 있습니다. 서쪽 렌치 세트 다양한 파스너에 맞도록 여러 턱 용량과 길이를 가진 렌치 모음을 제공합니다.
서쪽으로 절연된 라인맨 플라이어 전기 작업에서 와이어 절단, 직선화 및 굽힘 및 꼬임 및 접합에 이상적입니다. 텅 앤 그루브 플라이어 파이프, 피팅 및 패스너를 잡고 돌리는 넓은 턱 범위가 있습니다. 전문 플라이어 와이어 꼬기, 구멍 펀칭 및 펜싱과 같은 특정 그리핑 또는 절단 작업을 수행하기 위한 전용 부착 또는 구성이 있어 표준 플라이어를 사용하면 불가능합니다. Raptor Supplies 같은 다양한 펜치 세트 다양한 응용 분야에 사용됩니다.
마이크로미터 및 거리 측정기와 같은 Westward 정밀 도구는 공작물 및 해당 부품의 치수를 측정하는 데 적합합니다. 서쪽 마이크로미터 가공 공정 중에 정확한 구성 요소 측정을 표시하기 위한 방수 LCD 화면이 특징입니다.
소켓 및 비트, 절삭 공구, 임팩트 소켓, 스크루드라이버, 해머, 클램프, 손톱, 그로밋 등과 같은 Westward의 다양한 제품 중에서 선택하십시오.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Westward 렌치는 동등한 CH Hanson, Klein Tools 및 SK Professional Tools 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁업체 도구를 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Westward 도구를 사용할 수 있습니다.
주요 상품명
바이메탈 매트릭스 II
Bi-Metal Matrix II 블레이드는 저합금 충격 방지 베이스에 단단히 접착될 수 있는 고속 매트릭스 커팅 엣지를 갖추고 있습니다. 이 블레이드는 최대 1000도 F의 온도를 견딜 수 있으며 ...더 읽기
스레드메이트
ThreadMate는 손상된 외부 스레드를 수리하고 복원하기 위한 기계식 수공구입니다. 이 편리한 도구는 자동차 유지 관리, 자전거 수리, 파이프 스레딩 및 잔디 깎는 기계 수리에 사용됩니다. 트레아...더 읽기
자주 묻는 질문
어느 회사가 Westward를 소유하고 있습니까?
MRO(유지보수, 수리 및 운영) 회사인 Westward는 북미에 본사를 둔 Grainger가 소유한 개인 상표입니다.
Westward는 금속 조각을 연마하는 도구를 제공합니까?
예, Westward는 제조합니다. 벤치 그라인더 수리, 제조 및 유지보수 응용 분야에서 금속 도구, 팁, 시트 및 조각을 성형, 연삭 및 날카롭게 하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 또한 제공 공압 폭발 캐비닛 공작물에서 녹 및 오래된 페인트 얼룩을 제거하고 디버링 블레이드 제품의 도구 및 구멍의 날 가장자리에서 버를 제거하기 위해.
사용자는 자신의 필요에 적합한 Westward 병 잭을 어떻게 선택할 수 있습니까?
서부 제국 병 잭 사이드 펌프, 로우 프로파일 펌프 및 인라인 펌프와 같은 다양한 디자인의 펌프가 있습니다. Westward 병 잭을 선택할 때 사용자는 먼저 병 잭의 최대 리프팅 용량을 확인한 다음 응용 프로그램 요구 사항과 일치시켜야 합니다. 다음은 플런저의 스트로크 길이와 선택한 병 잭의 최소 및 최대 리프팅 높이입니다. 고객은 또한 이러한 병 잭을 작동하는 데 필요한 전원에 주의를 기울여야 합니다. 그런 다음 해당 위치에서 쉽게 작동할 수 있도록 펌프의 설계 및 배치를 결정할 수 있습니다.
작업자는 Westward 도구를 사용하는 동안 어떤 안전 지침을 따라야 합니까?
사용자/운영자는 비산 입자로 인한 부상을 방지하기 위해 얼굴 또는 눈을 보호하기 위해 보안경/안면 보호대/고글을 착용해야 합니다. 또한 소음 및 우발적인 도구 낙하를 방지하기 위해 장갑, 앞치마, 안전화, 호흡 및 청력 보호구가 있어야 합니다.
Westward 도구는 어떤 표준/인증을 준수합니까?
Westward 도구는 ASME(미국 기계 엔지니어 협회) 및 ANSI(미국 국립 표준 협회) 표준을 준수하면서 UL, GS 및 CE 등재 또는 ETL 및 CSA 인증을 받을 수 있습니다.
대규모 작업 공간에서 도구를 정리하는 데 적합한 Westward 스토리지 제품은 무엇입니까?
제조 공장이나 창고에서 도구를 정리하는 데 어려움이 있는 경우 다음을 사용할 수 있습니다. 서쪽 칸막이 캐비닛 한 곳에 모두 보관할 수 있습니다.
Westward 전자 토크 렌치를 어떻게 작동합니까?
- 적절한 소켓 부착물을 삽입하십시오.
- 렌치의 디지털 디스플레이를 사용하여 원하는 토크 값을 설정하십시오.
- 패스너에 렌치를 적용합니다.
- 원하는 토크에 도달했음을 나타내는 딸깍 소리가 나거나 경고음이 들릴 때까지 천천히 힘을 가하십시오.
- 패스너에서 렌치를 풀어줍니다.
Westward 렌치를 선택하기 전에 어떤 요소를 고려해야 합니까?
- 필요한 특정 유형의 렌치를 선택하십시오.
- 귀하의 응용 분야에 필요한 크기 범위를 고려하십시오.
- 오래 사용할 수 있도록 재질과 제작 품질을 확인하세요.
- 고품질 도구에 대한 Westward의 명성을 조사해 보세요.
- 귀하의 필요와 선호도에 맞는 예산을 설정하십시오.
- 추가 보증을 위해 사용 가능한 보증 옵션을 검토하세요.
Westward 렌치를 어떻게 청소하고 유지관리합니까?
- 사용 후 렌치를 깨끗이 닦아 먼지와 이물질을 제거하십시오.
- 녹을 방지하고 원활한 작동을 보장하기 위해 윤활제를 가볍게 도포하십시오.
- 손상을 방지하려면 렌치를 건조한 장소, 이상적으로는 도구 랙에 보관하십시오.
- 정기적으로 마모, 손상 또는 녹이 없는지 확인하고 문제를 즉시 해결하십시오.
- 수명을 연장하기 위해 의도된 목적으로만 렌치를 사용하십시오.