Bevel Tool
네덜란드 겔데를란트에 본사를 두고 있는 Bevel Tools는 내구성과 안전성을 위해 부드러운 모서리를 만드는 금속 베벨링 및 라운딩 제품을 제조합니다. 상세 보기
베벨 도구 정보
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 라우터 비트, 베벨러, 인서트 베어링, 플레이트 및 플레이트 커버, 로터리 브러시 및 패드 드라이버가 포함됩니다. 베벨 도구' 알루미늄 베벨 라우터 헤드 구조적 강성과 내식성을 위한 알루미늄 구조를 가지고 있습니다. 이 라우터 헤드는 미세 절단 및 최적의 성능을 위해 각진 커터 헤드를 갖추고 있습니다. 브랜드의 Bevel Mite 공압 모터 베벨 도구 향상된 성능을 위해 공압 모터가 있습니다. 이 도구에는 35초 이내에 라우터 헤드를 교체할 수 있는 스핀들 잠금 버튼이 있습니다. 추가 강도를 위해 경화(질화) 강철로 만든 자유롭게 회전하는 플랜지가 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
회사의 베벨링 도구를 검색하는 고객은 당사 웹 사이트에서 모델, 항목 또는 상호 참조 번호를 찾을 수 있습니다. 또한 주문에 필요한 최소 주문 수량 없이 다양한 구형 및 단종 제품에 대한 직접적인 대체품을 공급합니다.
배송
이 베벨 도구 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
베벨 메이트
Bevel Mite는 목재, 금속 및 플라스틱과 같은 다양한 재료에 경사진 가장자리를 만드는 데 사용되는 소형 휴대용 도구 라인입니다. 정밀 절단 및 성형 작업에 사용하도록 설계되었습니다....더 읽기
베벨 마이트
Bevel Mite 기계는 무게 제한이 2kg에 불과하여 가볍고 유연하게 사용할 수 있도록 설계되었습니다. 이 핸드헬드 기계는 빠른 베벨링, 라운딩,...더 읽기
자주 묻는 질문
올바른 라우터 비트를 어떻게 선택합니까?
올바른 라우터 비트를 선택하는 것은 작업 중인 재료의 유형과 만들고자 하는 특정 절단에 따라 다릅니다. 당면한 작업에 적합하고 만들고자 하는 절단의 크기 및 모양과 일치하는 비트를 선택하는 것이 중요합니다.
브랜드의 베벨 가이드와 베벨 도구의 차이점은 무엇입니까?
베벨 가이드는 일반적으로 톱 또는 라우터 테이블에 부착되는 고정 도구입니다. 블레이드/비트가 특정 각도로 절단하도록 가이드를 제공하여 경사진 가장자리를 만듭니다. 베벨 가이드는 특히 더 큰 공작물이나 높은 수준의 정확도가 필요한 재료로 작업할 때 일관되고 정밀한 절단을 생성하는 데 유용합니다. 반면 베벨 도구는 금속, 플라스틱 및 목재에 베벨 가장자리를 만드는 데 사용되는 휴대용 도구입니다. 가장자리 및 모서리에 각도 및 모따기를 만드는 것과 같은 정밀 절단 및 성형 작업을 위해 설계되었습니다. 베벨 도구는 가볍고 조작하기 쉽습니다.
Bevel Tools 스테인리스 스틸 플랜지 헤드를 어떻게 설치합니까?
- 먼저 설치하려는 플랜지 헤드가 수행 중인 작업에 맞는 크기와 유형인지 확인하십시오.
- 필요한 경우 시계 반대 방향으로 나사를 풀어 베벨링 기계에서 기존 플랜지 헤드를 제거합니다.
- Bevel Tools 스테인리스 스틸 플랜지 헤드를 베벨 기계의 스핀들에 놓고 시계 방향으로 돌려 조입니다. 꼭 맞는지 확인하기 위해 필요한 경우 렌치나 플라이어를 사용하십시오.
- 플랜지 헤드가 면취 기계에 단단히 부착되면 적절한 면취 날을 플랜지 헤드의 장착 구멍에 삽입합니다.
- 블레이드가 제조업체의 지침에 따라 올바르게 정렬되고 조여졌는지 확인하십시오.
- 면취 기계를 테스트하여 플랜지 헤드와 블레이드가 단단히 부착되고 제대로 작동하는지 확인하십시오.
더 알아보기
- 배관용품
- 스토리지 보관함
- 자동차 전기
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 연마재 장착 지점
- 금속 가공 유체
- 도랑 삽
- 바닥 그라인더
- 여과 된 원심 공급 인공 호흡기 Less Drive Pkg
- 링 게이지
- THERMOSOFT 수동 바닥 난방 온도 조절기
- DOMINATOR 스크루 드라이버 핸들 프라이 바
- IDEAL 절연 드라이버 세트
- DAYTON 인라인 송풍기 30 인치
- ELMA ULTRASONICS 절연 힌지 뚜껑
- MITUTOYO 강철 규칙, 유연한
- HALTEC 타이어 팽창기
- SALSBURY INDUSTRIES 3 열 메일 박스 용 트림 키트
- NOTRAX 정전기 방지 POP ESD 매트
- RETRACTA-BELT 싱글 벨트 리시버 포스트