WILTON TOOLS

Wilton Tools 카탈로그에는 산업용 바이스, 바 파이프, 클램프, 썰매, 마그네틱 죠 캡, 볼 핀 해머, 대패, 집진기, 트롤리, 축 및 분할 쐐기가 포함됩니다. 브랜드의 벤치 바이스 샌딩, 마무리, 톱질, 계획, 드릴링 및 용접 작업 중에 물체를 안전하고 확실하게 고정하도록 설계되었습니다. 이 Wilton 바이스는 추가 안전을 위한 이중 잠금 스위블 베이스를 제공하고 공작물에 올바른 각도를 설정하기 위해 최대 360도 회전 가능한 용량을 제공합니다. 또한 이 Wilton 바이스는 미끄럼 방지 그립을 보장하기 위해 홈이 파인 강철 턱이 장착되어 있으며 충격 흡수 장치 역할을 하고 타격 도구의 충격 타격에 저항하는 일체형 대형 후면 앤빌이 있습니다. 윌턴 양탄자 90도 클램프 직각 용접, 접합 또는 연삭과 관련된 응용 분야에 이상적입니다. 이 Wilton 도구는 높은 압축 강도를 보장하기 위해 직각으로 가공된 베이스와 측면이 있는 주철로 만들어졌으며 공작물의 빠른 조정을 위한 자체 중심 조가 있습니다. 또한 베이스에 홈이 있는 구멍이 있어 작업대에 쉽게 장착할 수 있고 움직일 수 있는 조가 장비 부품을 안전하게 잡을 수 있도록 하는 구리 도금 스핀들 피벗이 있습니다. 썰매 및 클램프 액세서리와 함께 다양한 Wilton 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 신뢰할 수 있는 Wilton 유통업체입니다.

상세 보기

견적요청

윌튼 툴스 썰매

썰매(43 제품)

윌튼 툴스 C 클램프

클램프(99 제품)

WILTON TOOLS 벤치 바이스

벤치 바이스(28 제품)

윌튼 툴스 머시닝 바이스

가공 바이스다양한 밀링, 드릴링, 리밍 및 태핑 응용 분야에 사용됩니다. 다양한 유형, 턱 너비 및 목구멍 깊이로 제공(41 제품)

WILTON TOOLS 볼 파인 해머

볼핀 해머(6 제품)

WILTON TOOLS 바 파이프 및 L 클램프

바 파이프 및 L 클램프Wilton의 바 파이프 및 L-클램프는 압력을 가하기 전에 공작물의 길이에 따라 조정할 수 있는 슬라이딩 엔드가 있습니다. 이 Wilton 도구는 목공 7 조립 작업에 적합하며 최대 하중 지지 용량이 4880lb입니다.(28 제품)

윌튼 툴스 앵글 클램프

앵글 클램프(3 제품)

윌튼 툴스 클램프 액세서리

클램프 액세서리Wilton 클램프 액세서리에는 용접, 조립 및 복잡한 전자 작업에서 핸즈프리 작업을 위해 공작물을 배치하고 제자리에 고정하기 위한 경량, 유압, 기계 및 소형 작업 포지셔너가 포함됩니다.(6 제품)

WILTON 도구 Acme 너트

Acme 너트(3 제품)

윌튼 툴스 커버

커버(1개 상품)

윌튼 툴즈 특수 스위치

특수 스위치(1개 상품)

윌튼 툴스 밴드톱 블레이드

밴드 톱날(2 제품)

윌튼 툴스 도구

도구(22 제품)

윌튼 툴스 잠금 너트

로크 너트(2 제품)

윌튼 툴스 에어 모터

에어 모터(1개 상품)

윌튼 툴스 아버

Arbors(1개 상품)

윌튼 툴스 샌딩 벨트

샌딩 벨트(2 제품)

WILTON TOOLS 볼트 커터

볼트 절단기(4 제품)

윌튼 툴즈 유압 실린더

유압 실린더(1개 상품)

WILTON TOOLS 집진기

집진기(3 제품)

고려해야 할 사항

상호 참조 대안

일부 Wilton Tools는 동일한 Westward 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 모터를 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Wilton 도구를 사용할 수 있습니다.

배송

이러한 Wilton 도구는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 세심한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Wilton 도구는 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.

Wilton 도구 소개

Wilton Tools 카탈로그에는 산업용 바이스, 바 파이프, 클램프, 썰매, 마그네틱 죠 캡, 볼 핀 해머, 대패, 집진기, 트롤리, 축 및 분할 쐐기가 포함됩니다. 브랜드의 벤치 바이스 샌딩, 마무리, 톱질, 계획, 드릴링 및 용접 작업 중에 물체를 안전하고 확실하게 고정하도록 설계되었습니다. 이 Wilton 바이스는 추가 안전을 위한 이중 잠금 스위블 베이스를 제공하고 공작물에 올바른 각도를 설정하기 위해 최대 360도 회전 가능한 용량을 제공합니다. 또한 이 Wilton 바이스는 미끄럼 방지 그립을 보장하기 위해 홈이 파인 강철 턱이 장착되어 있으며 충격 흡수 장치 역할을 하고 타격 도구의 충격 타격에 저항하는 일체형 대형 후면 앤빌이 있습니다. 윌턴 양탄자 90도 클램프 직각 용접, 접합 또는 연삭과 관련된 응용 분야에 이상적입니다. 이 Wilton 도구는 높은 압축 강도를 보장하기 위해 직각으로 가공된 베이스와 측면이 있는 주철로 만들어졌으며 공작물의 빠른 조정을 위한 자체 중심 조가 있습니다. 또한 베이스에 홈이 있는 구멍이 있어 작업대에 쉽게 장착할 수 있고 움직일 수 있는 조가 장비 부품을 안전하게 잡을 수 있도록 하는 구리 도금 스핀들 피벗이 있습니다. 썰매 및 클램프 액세서리와 함께 다양한 Wilton 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies, 신뢰할 수 있는 Wilton 유통업체입니다.

주요 상품명

Wilton Tools BASH 해머

Wilton Tools BASH 해머

윌튼 툴즈(Wilton Tools)의 BASH 수공구에는 소프트 페이스 및 황동 슬레지 해머와 볼 페인 및 크로스 페인 해머가 포함됩니다. 이 해머는 46HRC 강철 헤드로 제작되어 까다로운 작업 환경에서도 파손 없이 사용할 수 있습니다. 미끄럼 방지 그립과 두꺼운 손잡이는 높은 편안함을 보장합니다....

강한 충격에도 진동을 최소화합니다. 상업 시설에 쉽게 보관할 수 있도록 끈 구멍이 있습니다.

Wilton Tools 깨지지 않는 손잡이

Wilton Tools 깨지지 않는 손잡이

윌튼 툴즈(Wilton Tools)의 깨지지 않는 손잡이 기술은 강철 코어를 사용하여 과도한 타격 시 공구 파손 가능성을 완전히 제거합니다. 이 기능은 단단한 금속이나 철근 콘크리트 표면을 타격하는 동안 해머 헤드가 손상되지 않도록 보장합니다. 또한 헤드를 관통하는 금속 막대가 특징입니다....

망치가 휘거나 부러지는 것을 방지하는 손잡이가 있습니다. 망치가 구조적으로 견고하고 사용자에게 안전하도록 보장합니다.

Wilton Tools SHR 스트럿 및 나사산 막대 가위

Wilton Tools SHR 스트럿 및 나사산 막대 가위

Wilton Tools SHR 스트럿 및 나사봉 전단기는 추가 작업이나 버 제거 없이 나사봉과 등받이 스트럿을 절단합니다. 이 공구는 상업 시설의 안전과 생산성을 극대화하기 위해 스파크 발생을 방지합니다. 정밀 가공된 연성 주철 프레임을 사용하여 내구성을 높였습니다....

안정성이 뛰어나 수리 빈도와 가동 중단 시간을 최소화합니다. 유압 실린더는 정확한 절단을 보장합니다.

Wilton Tools ATV 전지형 바이스

Wilton Tools ATV 전지형 바이스

Wilton Tools ATV 전지형 바이스는 극한 환경 및 실외에서 높은 기동성을 요구하는 작업에 적합하도록 설계되었습니다. 이 바이스는 차량에 고정하여 실외에서 절단/가공 작업을 위한 공작물을 고정할 수 있습니다. 또한 금속 가공 작업대에도 장착할 수 있습니다....

목공 시설. 현장 적용 요건에 맞게 조정할 수 있는 교체형 턱이 있습니다.

Wilton Tools의 경쟁 우위

Wilton 도구 Pow-R-Arms

Wilton 도구 Pow-R-Arms

Wilton Tools Pow-R-Arms는 상설 작업대, 작업대 및 조립 라인에서 작업물 고정 지지대를 제공하는 데 이상적입니다. 이 암은 작업물의 위치를 ​​정확하고 빠르게 조정하여 클램핑 및 언클램핑의 필요성을 없애고 가동 중단 시간을 최소화합니다. 360도 완전 회전 작업 위치 조정기는 작업물을 고정하고 고정합니다....

핸즈프리 생산을 제공하기 위한 위치에 있습니다.

Wilton Tools 원형 채널 설계

Wilton Tools 원형 채널 설계

윌튼 툴즈 바이스는 둥근 채널 디자인으로 너트와 스핀들을 완전히 밀폐하여 윤활을 장시간 유지합니다. 또한, 이 디자인은 오염 물질을 차단하여 마찰 발생 가능성을 최소화합니다. 윌튼 바이스는 후면에 고정되어 작업물에 직선적인 압력과 당김을 제공합니다....

이로 인해 내구성이 높아졌습니다.

자주 묻는 질문들 (FAQ)

Wilton 바이스의 목 깊이를 측정하는 방법은 무엇입니까?

바이스의 목 깊이는 턱의 상단 가장자리와 메인 나사 상단 사이의 수직 거리입니다. 이 바이스의 이상적인 목 깊이는 3~4인치입니다.

적합한 바이스를 선택하는 방법?

사용 중인 응용 분야에 적합한 바이스를 선택하려면 사용자는 바이스의 목 깊이를 확인해야 합니다. 더 큰 스로트 깊이 바이스는 부피가 크고 큰 공작물을 고정하는 데 이상적입니다. 또한 더 큰 공작물에는 더 큰 턱 너비를 가진 바이스가 필요합니다.

Wilton Tools 썰매 망치를 선택하는 방법은 무엇입니까?

슬레지 해머를 선택할 때 고려되는 주요 요소는 샤프트 길이, 무게 및 재질입니다. 이상적으로 썰매 망치 무게는 2~20파운드입니다. 손에 든 응용 프로그램이 철거와 관련된 경우 사용자는 무거운 슬레지 해머를 선택해야 합니다. 다른 응용 분야의 경우 경량에서 중형 슬레지 해머가 이상적입니다.

단순 망치와 썰매 망치의 차이점은 무엇입니까?

차이점은 망치의 디자인에 있습니다. 썰매 망치에는 길고 무거운 납작한 금속 머리가 긴 손잡이에 부착되어 있습니다. 긴 손잡이는 철거 작업을 수행하는 동안 강력한 스윙을 제공하도록 설계되었습니다.