플라스틱 밸브 어셈블리
Acorn plastic valve assemblies are used in plumbing systems, chemical processing plants and other industrial applications to control the flow of liquids or gases. They play an important role in maintaining operational efficiency and safety across diverse settings, ensuring reliable fluid manage...ment while meeting industry standards.더 읽기
스타일 | 모델 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 2590-051-001 | H 및 C 계량 밸브 어셈블리 | 플라스틱 | ₩ 745,500 | |
B | 2570-105-001 | 계량 밸브 어셈블리 | 플라스틱 | ₩ 297,622 | |
C | 2590-050-001 | 플라스틱 밸브 어셈블리 | 비계량 H & C | ₩ 638,837 |
플라스틱 밸브 어셈블리
도토리 플라스틱 밸브 어셈블리는 급수관을 화장실 설비에 연결하도록 설계된 교도소 화장실 밸브입니다. 유량 제어 엘보는 다이어프램을 통해 유량을 제어하고 물 공급 방향을 변경하는 데 이상적입니다. 화장실 및 샤워실에서 Acorn Air-Trol 밸브와 함께 사용하기에 이상적입니다. 이 밸브 어셈블리에는 누출 방지 작동을 제공하는 O-링과 안전한 장착을 위한 클립 및 나사가 포함되어 있습니다. 계량 및 비계량 H&C 장치에서 사용할 수 있는 다양한 플라스틱 밸브 어셈블리 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- They are designed for combination lavatory and toilet valves, lavatories and showers to ensure versatile and efficient plumbing applications.
- These Acorn valve assemblies include nylon compression nuts and O-rings for enhanced durability and reliability.
- They come with essential components, such as screws for convenience and efficient setup.
- Selected models come with retainer clips and a valve mounting plate for convenient installation.
자주하는 질문
What safety precautions should I take when using these plastic valve assemblies?
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as gloves or safety glasses, when handling plastic valve assemblies.
- Turn off the water supply before installation to prevent accidental water flow and reduce the risk of flooding.
- Release any pressure in the plumbing system before installing, repairing or replacing the plastic valve assembly.
- Work in well-ventilated areas to avoid inhaling fumes from cleaning agents or adhesives used during maintenance.
- Use tools safely and according to their intended purpose to prevent accidents or damage to the assembly.
- Avoid over-tightening during assembly or adjustments to prevent damage to the plastic parts.
- Take measures to prevent freezing if the assembly is exposed to cold temperatures, as freezing can lead to damage or malfunction.
- Ensure all connections are securely tightened to prevent leaks and maintain the integrity of the plumbing system.
- Periodically inspect the plastic valve assembly for signs of wear, corrosion or damage and address any issues promptly.
이러한 플라스틱 밸브 어셈블리를 어떻게 청소하고 유지 관리합니까?
- 밸브 어셈블리에 눈에 보이는 잔해물이나 마모 흔적이 있는지 정기적으로 검사하십시오.
- 중성 세제 용액을 준비하고 부드러운 솔이나 천을 사용하여 어셈블리 외부 표면을 청소하십시오.
- 독한 화학 물질이나 연마성 세제를 사용하지 마십시오. 플라스틱이 손상되고 조립품의 무결성이 손상될 수 있습니다.
- 밸브 어셈블리를 깨끗한 물로 씻어 남은 세척액을 제거하고 제대로 작동하는지 확인하십시오.
- 씰과 O-링의 마모나 손상 여부를 검사하고 필요한 경우 누출을 방지하기 위해 교체하십시오.
- 배관 시스템의 무결성을 유지하려면 모든 연결이 단단하고 안전한지 확인하십시오.
- 밸브 어셈블리 주변의 누출을 정기적으로 점검하고 문제가 있으면 즉시 해결하십시오.
- 재조립하거나 조정할 때 플라스틱 부품의 손상을 방지하기 위해 부품을 과도하게 조이지 마십시오.
- 해당하는 경우 플라스틱 부품의 손상을 방지하기 위해 밸브 어셈블리를 영하의 온도로부터 보호하십시오.
What are the factors to consider while choosing these Acorn valve assemblies?
Major factors include application compatibility, size, included components, material durability, versatility, ease of installation, maintenance requirements, pressure and temperature ratings, industry standards compliance and compatibility with other components.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 구조 및 스 퍼드 렌치
- 데이터 / LAN 케이블
- 튜브 및 코일 청소 장비
- 장착 포인트 키트
- 결합 된 램프 모듈 및 접점 블록
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 식품 서비스 일회용품 및 디스펜서
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 소방 의류 및 액세서리
- 연마 숫돌
- GEORG FISCHER 연합, CPVC
- CHICAGO PNEUMATIC 확장 에어 다이 그라인더
- APPROVED VENDOR 리 듀싱 부싱, CTS
- SPEEDAIRE 복동 NFPA 에어 실린더, 하단 탭 마운트, 1-1/2" 보어 직경
- HONEYWELL 릴레이 스위칭 24 Vac
- ATP 튜브 8mm100 피트
- LOCOLOC 핸드 스웨이징 도구
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 160 체인
- BROWNING 2BK 시리즈 주철 시브, 홈 2개