스트라이핑 마킹 머신 / 애플리케이터
공장 바닥, 창고 및 도로의 표시는 교통 및 기계를 규제하는 데 필수적입니다. 이러한 표시는 지침을 제공하고 사용자 및 장비의 안전을 보장합니다....자세히 보기
에어리스 라인 스트라이퍼
주차장 스트라이핑 기계용 롤러 및 디스크 키트
에어리스 스트라이핑 기계
에어리스 라이딩 필드 라인 스트라이퍼
EcoLiner 필드 스트라이핑 기계
ProLine 필드 레이아웃 시스템
야구장 드래그 및 내야 그루머
SafeMark 영구 필드 레이아웃 시스템
Rollmaster 롤러 키트
NewLiner 드라이 라인 마커
LINE 시리즈 라인 마커
RollMaster 라인 스트라이핑 기계
Newstripe RollMaster 라인 스트라이핑 기계는 주차장, 창고 및 공장을 표시하는 데 이상적입니다. 모든 표면에 페인트를 스트라이핑 할 수 있도록 4 인치 폼 롤러에 표준 오일 / 수성 페인트를 제공하는 접이식 핸들과 기계식 휠 구동 펌프가 특징입니다. 또한 쉽게 조작 할 수있는 스위치 및 손으로 제어 할 수있는 캐리어 레버와 통합되어 페인트 롤러를 쉽게 제어 할 수 있습니다. 이 기계는 경제적이고 조용하며 청소가 쉽습니다. 1 갤런 및 5 갤런의 통 용량으로 제공되는 다양한 라인 스트라이핑 기계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Newstripe RollMaster 라인 스트라이핑 기계는 주차장, 창고 및 공장을 표시하는 데 이상적입니다. 모든 표면에 페인트를 스트라이핑 할 수 있도록 4 인치 폼 롤러에 표준 오일 / 수성 페인트를 제공하는 접이식 핸들과 기계식 휠 구동 펌프가 특징입니다. 또한 쉽게 조작 할 수있는 스위치 및 손으로 제어 할 수있는 캐리어 레버와 통합되어 페인트 롤러를 쉽게 제어 할 수 있습니다. 이 기계는 경제적이고 조용하며 청소가 쉽습니다. 1 갤런 및 5 갤런의 통 용량으로 제공되는 다양한 라인 스트라이핑 기계 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
해시마크 마스터
라인 스트라이핑 분무기, 연료, 4.8hp HP, 2개 건 지원, 1.25gpm 적용 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
2407313 | CN2TGA | ₩ 17,248,332 |
필드 스트라이퍼, 배터리, 최대 0.021인치 팁 크기, 2인치 ~ 8인치 크기, 필드 스트라이퍼
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
25U542 | CN2TDF | ₩ 9,011,800 |
CO2 파워 팩, FieldLiner3용
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10004869 | CE2GZA | ₩ 649,090 | 자세히 |
Fieldliner 3 필드 스트라이핑 기계
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10004867 | CE2GYY | ₩ 1,565,454 | 자세히 |
해시마크 페인트 앤 고
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10004850 | CE2GYX | ₩ 477,272 | 자세히 |
뉴스 스트라이프 10003442
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10003442 | CW8CUT | - | RFQ |
뉴스 스트라이프 10003567
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10003567 | CW8CUV | - | RFQ |
뉴스 스트라이프 10003443
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10003443 | CW8CUU | - | RFQ |
스트라이핑 마킹 머신 / 애플리케이터
라인 스트라이핑 기계는 다양한 제조, 생산, 보관, MRO 및 건설 애플리케이션을 위한 도로, 운동장, 경기장, 공장 바닥, 주차장 및 창고에 페인트 라인을 표시하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Graco, Vestil, Titan Tool, Newstripe 및 Rust-Oleum과 같은 브랜드의 다양한 라인 스트라이핑 장비를 제공합니다. 이 스트라이핑 기계에는 공장 바닥 및 외부 위치에서 기동성을 보장하기 위해 통합된 바퀴가 있습니다. 이 기능은 휴대성을 보장하고 장기간 작업에 대한 사용자 피로를 최소화합니다. 이 스트라이핑 기계는 다양한 표면에서 쉽게 작동할 수 있도록 컴팩트하게 설계되었습니다. Titan Tool의 일부 모델에는 클러치 스타일 메커니즘이 있는 노즐을 통해 페인트를 분배하기 위한 통합 엔진이 있습니다. 이 라인 스트라이핑 기계에는 실외 위치에 페인트를 분배하는 동안 최대 충격을 흡수하기 위한 대형 공압 타이어가 있습니다.
다양한 야구 네일 드래그, 드라이 라인 마커, 롤러 키트, 비드 디스펜서, 필드 레이아웃 시스템, 드래그 매트, 스프레이 실드, 마킹 페인트 및 마감 브러시도 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
사용
라인 스트라이핑 머신은 도로, 주차장, 운동장, 창고 및 공장 바닥에 페인트 라인을 표시하는 데 적합합니다. 이 기계는 제조, 생산, 보관, MRO 및 건설 시설에서 사용하기에 이상적입니다. 이 스트라이핑 기계는 노즐 스타일 디스펜서로 바닥에 선을 표시하기 위해 쉽게 밀 수 있습니다.
특징
뉴스트라이프 스트라이핑 머신
- Newstripe 스트라이핑 기계는 매끄러운 움직임을 위한 대형 공압 타이어를 특징으로 하며 고르지 않은 표면과 매끄러운 표면 모두에 직선이 있습니다.
- 이 라인 스트라이핑 기계에는 스트라이핑 작업 및 페인트 스프레이 정확도를 정밀하게 제어하기 위한 핸들 장착 스프레이 컨트롤이 있습니다.
- Newstripe 라인 스트라이핑 기계에는 페인트 압력 및 줄무늬 너비를 제어하기 위해 현장에서 조정 가능한 압력이 있습니다.
- 이 라인 스트라이핑 기계는 확장된 내구성을 보장하면서 가혹한 학대를 견딜 수 있도록 도장된 강철 구조를 사용합니다.
Vestil 라인 마커
- Vestil 라인 마커는 참호 및 평평한 지면에 페인트 라인을 표시하는 데 이상적이며 원격 위치에서 휴대성을 보장하기 위한 경량 설계가 특징입니다.
- 이 라인 스트라이핑 기계에는 스프레이 캔 홀더와 페인트 스프레이를 정확하게 전달하기 위한 스프레이 작동 메커니즘이 내장되어 있습니다.
- Vestil 라인 마커는 라인 마커를 손상시키는 높은 마모 조건을 방지하기 위해 페인트 마감 처리된 강철 구조를 가지고 있습니다.
- 이 라인 스트라이핑 기계는 바닥에 페인트를 분사하기 위한 풀 트리거 디자인을 가지고 있습니다.
- Vestil 라인 마커에는 반복적인 사용으로 인한 사용자의 피로를 최소화하기 위해 통합된 바퀴가 있습니다.
Graco 라인 스트라이핑 머신
- Graco 라인 스트라이핑 기계는 표면을 페인트로 고르게 코팅하기 위한 고압 에어리스 페인트 스프레이 기술을 특징으로 합니다.
- 이 라인 마커에는 분무기에 전원을 공급하기 위한 12V 충전식 배터리가 통합되어 있어 원격 위치에서 쉽게 작동할 수 있습니다.
- Graco 라인 스트라이핑 기계는 각 작업 후에 번거롭지 않은 충전을 보장하기 위해 벌크헤드 스타일 배터리 충전 연결을 제공합니다.
- 이 라인 마커는 원활한 움직임을 위한 XNUMX개의 바퀴 디자인을 가지고 있습니다.
- Graco 라인 스트라이핑 기계에는 바람이 많이 부는 환경에서 보호하기 위해 내장형 및 조정 가능한 노즐 스프레이 실드가 있습니다.
- 이 라인 마커에는 사용자의 편안함을 보장하면서 스트라이핑 작업을 완벽하게 제어할 수 있도록 조정 가능한 핸들바가 있습니다.
- Graco 라인 스트라이핑 기계는 핸들 장착형 제어 장치와 간편한 작동을 위한 원 푸시 버튼 스프레이 제어 기능이 있습니다.
- 이 라인 스트라이핑 기계에는 막힘을 제거하고 마른 페인트를 청소하기 위해 최대 180도 각도로 이동할 수 있는 Reverse-A-Clean 팁이 있습니다.
- Titan Tool 라인 스트라이핑 기계는 적용 요구 사항에 따라 300 ~ 3300 PSI 범위의 스프레이 압력에서 고성능을 제공하는 Permastroke 기술을 특징으로 합니다.
- 이 라인 스트라이핑 기계에는 쉬운 프라이밍을 위한 Sureflo 푸셔 밸브가 있어 스트라이핑 기계의 효율성을 극대화합니다.
- Titan Tool 라인 스트라이핑 기계에는 시스템의 불감대 및 압력 변동을 제거하기 위한 FlatLine 맥동 감쇠기가 있습니다.
- 이러한 맥동 감쇠기는 스트라이핑 작업 전반에 걸쳐 일관된 마감과 부드러운 작동을 제공합니다.
- Titan Tool 라인 스트라이핑 기계는 부드러운 작동을 보장하면서 소음을 최소화하기 위해 정제된 구성 요소가 있는 가솔린 엔진을 특징으로 합니다.
- 그들의 엔진은 또한 작동 전반에 걸쳐 최소한의 진동 출력을 보장합니다.
- Titan Tool 라인 스트라이핑 기계에는 엔진 고착을 방지하기 위한 오일 부족 경고 시스템이 있습니다.
작동 메커니즘
라인 스트라이핑 기계는 유압 펌프, 페인트 저장 용기 및 압력 제어 밸브를 포함하여 다양한 구성요소를 갖는 가솔린 엔진을 특징으로 합니다. 이 스트라이핑 기계의 가솔린 엔진은 재료 공급 펌프를 움직이는 V 벨트를 통해 유압 펌프를 구동하고 코팅 재료는 고압으로 흐르고 디스펜싱 팁을 통해 나옵니다. 이것은 분배된 페인트를 분무합니다. 이 라인 스트라이핑 기계의 핸들에 있는 압력 제어 밸브는 코팅 재료의 작동 압력과 부피를 제어합니다.
표준 및 승인
- 이 라인 스트라이핑 기계는 CE 인증 및 NoHS 승인을 받았습니다.
자주하는 질문
라인 스트라이핑 머신을 서비스하는 방법은 무엇입니까?
라인 스트라이핑 기계는 엔진/전기 모터, 스프레이 어셈블리, 피스톤-실린더 배열, 섀시 등을 포함한 다양한 구성요소로 구성됩니다. 이러한 스트라이핑 기계를 유지하기 위해 사용자는 라인 스트라이핑 기계를 분해하여 개별 구성요소를 수리하고 청소할 수 있습니다. 라인 스트라이핑 기계의 각 구성 요소를 서비스할 때 올바른 지침을 따르십시오.
라인 스트리핑 기계를 청소할 때 어떤 클리너를 사용해야 합니까?
클리너의 선택은 줄무늬를 칠하는 데 사용되는 페인트 유형에 따라 다릅니다. 페인트에 사용되는 시너는 라인 스트리핑 기계에서 페인트를 청소할 때도 사용할 수 있습니다. 라텍스 기반 페인트의 경우 단순 물을 사용하여 청소하십시오. 마찬가지로 유성 도료의 경우 미네랄 스피릿을 사용하고 옻칠 도료의 경우 옻칠 시너를 사용합니다.
라인 스트라이핑 기계는 어떻게 작동합니까?
라인 스트라이핑 머신에는 가솔린 엔진/전기 모터가 있습니다. 그들은 컴팩트 노즐을 통해 압력으로 페인트를 밀어내는 압력 생성 실린더에 힘을 전달합니다. 이 메커니즘은 바닥과 포장도로의 표시선을 위해 일관되고 부드러운 페인트 스프레이를 생성합니다.
가솔린 및 전기 라인 스트라이핑 머신의 차이점은 무엇입니까?
가솔린 라인 스트라이핑 기계에는 바닥에 라인을 페인팅하기 위한 가솔린 구동 모터가 있습니다. 이 기계는 장기간 여러 노즐을 통해 고압 페인트를 전달하는 데 이상적입니다. 가솔린 구동 라인 스트라이핑 기계는 가동 중지 시간을 최소화해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다. 전기 라인 스트라이핑 기계는 직접 공급 또는 통합 배터리로 구동되는 전기 모터를 특징으로 합니다. 이 기계는 중소 규모 응용 분야에 이상적이며 취급 및 유지 관리가 쉽습니다.
라인 스트라이핑에는 어떤 종류의 페인트가 사용됩니까?
적용 요구 사항에 따라 사용자는 단순 또는 반사 페인트를 선택할 수 있습니다. 반사 페인트는 도로, 주차장, 창고 및 공장 바닥의 스프레이 라인에 적합합니다. 이 페인트는 반사율이 높으며 극한 날씨 및 저조도 조건에서 안전을 보장합니다. 무반사 도료는 운동장 및 제조 시설의 마킹 라인에 이상적입니다.
라인 스트라이핑 머신이란 무엇입니까?
라인 스트라이핑 기계는 압력을 사용하여 포장도로, 도로, 운동장 및 공장 바닥에 페인트를 도포합니다. 이 기계는 가솔린 엔진 또는 통합 배터리를 사용하여 페인트 스프레이 메커니즘에 전원을 공급합니다. 직선으로 페인트를 분사하는 동안 고정밀을 위해 통합된 바퀴가 있습니다.
더 알아보기
- 데이터 및 통신
- 공기처리
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 전압 레귤레이션
- 온도 제어
- 핸드 스탬프 세트
- 시력 플러그
- 와이어 웨이 피팅
- 호스 안전 케이블
- 벽 보호 액세서리
- LASCO 팔꿈치 피팅
- HARRIS INDUSTRIES 밴딩 테이프, 녹색
- APPROVED VENDOR 감속기, FNPT, 아연 도금 가단 주철
- WALTER Jobber 드릴 카바이드
- SUPER MET-AL 스퀴즈 액션 마커 메탈 팁 세트
- MITEE-BITE PRODUCTS INC 레일 찾기
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 헤비 듀티 와이어 선반
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 라인 필터, 와이어 메쉬, 200마이크론, 바이톤 씰
- THOMAS & BETTS 케이블 피팅
- EATON PowerXL DA1 시리즈 가변 주파수 드라이브