콘크리트 믹서
콘크리트 믹서는 시멘트와 물, 자갈을 혼합하여 콘크리트를 생산하는 데 사용됩니다. 다양한 크기로 제공됩니다. 간단한 균열보수를 하거나 좁은 면적에 콘크리트를 타설하는 경우,...자세히 보기
아스팔트/콘크리트 믹서, 이동식
휴대용 믹서
수레 믹서
콘크리트 믹서 6 입방 피트
받침대 시멘트 믹서
휠 배로우 믹서
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 드럼 Dia. | Frame | 전체 길이 | 전체 폭 | RPM | 크기 | 휠 지름 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 350DD | ₩1,344,717 | |||||||||
B | 350 에폭시 | ₩1,449,770 | |||||||||
C | 600DD | ₩1,538,547 | |||||||||
D | 케이프로 350DD | ₩607,083 | |||||||||
E | 1000DDWB | ₩4,668,755 | RFQ |
콘크리트 믹서
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 300DD-PLTK | ₩4,627,052 | |
B | 300DD-PL | ₩4,317,355 | |
C | 300DDTK | ₩4,575,445 | |
D | 300DDNP | ₩4,146,222 | |
D | 300DD | ₩6,270,565 |
콘크리트 믹서
Duo 휴대용 믹서 110v 1-29 / 32 Hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
XO55 | AB8WAR | ₩ 2,095,292 |
수레 믹서, 3 3/8 cu ft 크기, 2 11/16 hp HP, 110 V, 강철
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
TMX1000 | CV4PZP | ₩ 6,784,084 |
손수레 믹서 3 입방 피트 1/2hp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MIX3 | AG3EMY | ₩ 1,621,777 |
역회전 믹서, 1 5/8 Cu Ft 크기, 3/4 Hp Hp, 110V, 폴리에틸렌
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AOX | CR2ANZ | ₩ 6,453,142 |
Motar 믹서, 12갤런. 크기, 3/4 HP, 폴리에틸렌
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
M60 | CJ2VCG | ₩ 1,272,985 | 자세히 |
모르타르 석고 믹서 12 입방 피트 8 마력 가스
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
1200MP8HP | AG4VWC | - | RFQ |
콘크리트 믹서
콘크리트 믹서 란 무엇입니까?
콘크리트 믹서는 콘크리트 혼합물을 준비할 수 있는 장치입니다. 이 기계는 시멘트를 고르게 결합하여 모래/자갈 및 물과 같은 골재를 콘크리트로 형성합니다. 일반적인 콘크리트 믹서는 구성 요소를 혼합하기 위해 회전 드럼을 사용합니다. 휴대용 콘크리트 믹서는 소규모 응용 분야에 사용되는 반면 대규모 응용 분야에는 건설 현장에 건설된 콘크리트 배칭 플랜트가 있을 수 있습니다.
콘크리트 믹서는 모래, 시멘트 및 물을 균일하게 결합하여 포장 및 소규모 건축용 콘크리트를 형성하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 콘크리트 믹서 기계를 제공합니다. 콜로 믹스, 마샬 타운, 서부 제국 및 Kushlan 제품. 마샬 콘크리트 믹서는 모든 방향에서 균일한 굴곡 강성을 보장하기 위해 강철 채널 요크가 있는 강화된 사각 관형 프레임으로 설계되었습니다. 이 믹서에는 강철 드럼을 제자리에 고정하기 위한 마찰 드럼 잠금 장치가 장착되어 있습니다. 저진동 작동과 우수한 성능을 위해 전기 또는 가스 모터를 사용합니다. 수레 믹서 Kushlan 제품 과열로부터 보호하는 ODP 모터와 찌그러짐 및 균열에 대한 효과적인 저항을 위한 폴리에틸렌 드럼이 특징입니다. Kushlan의 콘크리트 믹서에는 2/3 고속 회전 강철 블레이드가 있어 모래 및 자갈과 같은 재료를 정밀하게 절단합니다. 또한 번거로움 없이 작동하고 쉽게 조작할 수 있도록 착탈식/접이식/신축식 핸들이 장착되어 있습니다. 20인치에서 36인치 사이의 드럼 직경으로 제공되는 다양한 콘크리트 믹서 중에서 선택하십시오.
사용
콘크리트 믹서는 다양한 강도의 콘크리트 혼합물을 정확하고 신속하게 준비할 수 있는 장치입니다. 시멘트, 물, 모래/자갈을 혼합하여 소규모 건설 및 포장 작업에 부을 수 있습니다. 이 시멘트 믹서는 시멘트 트럭의 대량 배치가 필요하지 않은 작업을 위해 소량의 콘크리트 믹스 배치를 제공합니다.
특징
- 이 손수레 믹서는 콘크리트, 시멘트, 모르타르, 비료, 토양 또는 유사한 재료를 혼합하기 위한 견고한 프레임과 내구성 있는 드럼이 특징입니다.
- 잠금 시스템 기어와 컴팩트한 보관을 위한 탈착식 핸들이 함께 제공됩니다.
- Kushlan Products의 시멘트 믹서는 360도 회전이 가능하며 시멘트를 모든 방향으로 배출할 수 있습니다.
- 이 전동식 시멘트 혼합기는 견고한 폴리에틸렌 드럼과 용접된 강철 프레임이 있어 시멘트 무게를 견딜 수 있습니다.
- 일부 Kushlan 시멘트 믹서는 편리한 운송을 위한 도구 없이 쉽게 분해할 수 있습니다.
Marshalltown 콘크리트 믹서:
- 이 콘크리트 믹서는 XNUMX피스, 교체 가능한 패들 및 블레이드 조합을 사용하여 드럼 내에서 XNUMX가지 다른 믹싱 패턴을 생성하여 타설을 위한 일관된 믹스를 생성하는 쿼드 믹싱 시스템을 특징으로 합니다.
- 25RPM 드럼 회전, 마찰식 핸드브레이크 잠금 장치 및 믹서의 양쪽에서 따를 수 있는 드럼 틸트 휠이 특징입니다.
Kushlan 제품 식품 등급 믹서:
- 550 시리즈 식품 등급 믹서: 이 식품 등급 혼합기는 차, 밀가루, 씨앗 등을 혼합하는 데 적합합니다. 360도 회전하는 전기 구동 모터가 장착되어 있으며 28rpm의 속도로 모든 방향으로 배출될 수 있습니다. 그들은 다양한 믹스에 대해 적절한 각도로 조정 가능한 드럼이 있는 튼튼한 강철 프레임으로 지지됩니다.
- 450DD 시리즈 식품 등급 믹서: 이 LLC 받침대 장착형 믹서에는 강철 프레임이 장착되어 있어 여기저기 쉽게 이동할 수 있습니다. 이 식품 등급 라이너는 바구니에서 간단하게 추출할 수 있으며 360도 회전하는 믹서가 특징입니다. 이 믹서의 드럼은 명시적인 믹싱을 위해 적절한 각도로 조정할 수 있습니다.
Collomix 듀오 패들 믹서:
- 이 강력한 1단 속도 듀오 믹서에는 물리적인 노력 없이 최적의 믹싱 결과를 보장하는 역회전 믹싱 도구와 효율적인 성능을 위한 조정 가능한 작업 높이가 있습니다.
- 그들은 부드럽게 그들을 고정하기위한 실용적인 고무 버퍼가 장착되어 있습니다.
Collomix 휴대용 믹서:
- 이 2단 패들 믹서는 최대 60리터의 다양한 믹싱 작업을 위해 설계되었습니다.
- 이 장치는 인체 공학적인 모양의 핸들과 편리한 작동을 위해 높아진 작업 위치가 특징입니다.
- 벽과 바닥에 부드럽게 놓을 수 있도록 고무 완충제가 장착되어 있습니다.
Marshalltown 모르타르 석고 믹서:
- 이 석고 믹서에는 스탠드와 쉽게 보관할 수 있는 탈착식 손잡이가 포함되어 있습니다.
- 조정 가능한 강철 및 고무 블레이드는 부드럽고 균일한 혼합을 보장하며 사각 샤프트 패들 디자인은 미끄러짐이 적고 탁월한 효율성을 보장합니다.
- 플랫 프리 고무 타이어로 인해 조종하기 쉽습니다.
Marshalltown 수레 믹서:
- 이 경량 및 휴대용 손수레 믹서는 3RPM에서 26입방피트의 재료를 혼합할 수 있습니다.
- 높은 토크, 1/2 HP 전기 모터에는 켜기/끄기 스위치가 있으며 CE/CSA 승인을 받았습니다.
- 거푸집, 손수레 및 양동이에 쉽게 버릴 수 있도록 받침대가 포함되어 있습니다.
작동 메커니즘
- 믹서에 콘크리트 가루 붓기: 콘크리트 믹서를 시작하기 전에 마른 콘크리트 믹스 백을 믹서의 드럼에 비우십시오.
- 먼지를 제거하기 위해 물을 뿌립니다: 호스 파이프를 사용하여 약간의 물로 건조 분말을 뿌립니다. 배럴의 내부 표면에도 동일한 작업을 수행합니다.
- 콘크리트 믹서 활성화: 건조 혼합물을 추가하고 물을 뿌리면 모터를 활성화할 차례입니다. 물 웅덩이에 전기 케이블이 흐르지 않도록 하십시오.
- 일관성이 있을 때까지 물을 계속 추가하십시오. 드럼이 회전하면서 완벽한 일관성이 얻어질 때까지 혼합물에 물을 계속 추가하십시오. 추가할 물의 양을 잘 모르겠다면 마른 콘크리트 백에 있는 지침을 읽으십시오.
표준 및 승인
최고의 성능을 위해 FDA / NSF / USDA / CE / CSA 승인을 받은 콘크리트 믹서를 제공합니다.
자주하는 질문
올바른 콘크리트 믹서를 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 드럼 볼륨: 응용 프로그램에 필요한 콘크리트 믹스의 양을 고려하십시오.
- 믹서 파워: 약한 엔진은 더 많은 양의 콘크리트를 혼합하는 데 필요한 속도로 드럼을 회전시킬 수 없습니다. 믹서가 손상될 수 있습니다. 혼합할 양과 생산 시간에 따라 엔진 출력을 선택하십시오.
- 전압: 강력한 드럼 믹서가 제대로 작동하려면 발전기가 필요합니다.
- 드럼 회전 주파수: 드럼 직경이 크면 최소 회전 속도가 낮아야 합니다. 균일한 일관성을 유지하려면 콘크리트 비율이 적절할 뿐만 아니라 혼합 속도도 적절해야 합니다.
- 콘크리트 믹서의 블레이드: 콘크리트 믹서 드럼의 블레이드는 고정되거나 회전할 수 있습니다. 블레이드 수가 많을수록 혼합물이 더 균일하고 빠르게 생성됩니다.
- 추가 바퀴: 콘크리트 믹서를 위한 추가 바퀴는 건설 현장 전체에서 믹서의 쉬운 이동을 용이하게 합니다. 기계의 우발적인 움직임을 방지하기 위해 추가 잠금 시스템도 제공되어야 합니다.
- 소음 수준: 기계의 소음 수준은 작업 현장을 기반으로 한 우려 사항입니다. 소음이 적은 믹서는 이웃에 방해가 되지 않도록 아파트 건설에 선택됩니다. 실외 건설 현장의 경우 더 많은 소음을 내는 기계를 사용할 수 있습니다.
작업장에서 콘크리트 믹서를 사용할 때 고려해야 할 안전 조치는 무엇입니까?
- 항상 믹서를 사용하기 전에 빈 상태로 실행하여 테스트하십시오. 너트나 볼트가 헐거워지지 않았는지 자주 확인하고 잘 조여졌는지 확인하십시오.
- 콘크리트 작업을 마친 작업자들은 도구를 콘크리트 믹서의 드럼에 넣습니다. 다음에 전원을 켜기 전에 콘크리트 또는 모르타르 믹서에서 모든 장비와 도구를 제거했는지 확인하십시오.
- 작업자는 콘크리트 믹서의 움직이는 부분에서 손, 의복 및 도구를 멀리해야 합니다.
- 믹서를 무인 상태로 두지 마십시오. 기계의 느슨하거나 손상된 부품이 사고나 부상을 유발할 수 있으므로 콘크리트 믹서를 양호한 상태로 유지하십시오.
- 더 짧은 시간에 더 많은 콘크리트를 생산하기 위해 믹서에 과부하가 걸리지 마십시오. 믹서가 손상될 수 있습니다.
- 전동식 믹서의 경우 믹서를 연결하는 전선의 상태가 양호해야 하고 차단기가 잘 유지되어야 합니다. 전기 모터는 접지되어야 합니다.
- 액세서리/부착물을 정비, 조정 또는 설치하기 전에 전원을 분리하거나 엔진을 끄십시오.
- 드럼과 클러치를 작동하는 와이어 로프는 정기적으로 검사해야 합니다.
- 작동 중에는 시멘트 믹서를 움직이지 마십시오. 믹서가 넘어지거나 모터가 손상될 수 있습니다.
콘크리트 믹서에서 콘크리트를 혼합하는 데 얼마나 걸립니까?
믹서를 켜고 건조한 혼합물을 믹서에 넣습니다. 콘크리트가 약 3분 동안 혼합되도록 한 다음 필요에 따라 물을 줍니다. 균일한 농도가 될 때까지 약 5~XNUMX분 동안 콘크리트를 혼합합니다.
더 알아보기
- 공작 기계 및 부품 와셔 펌프
- 실험실 보관 및 운송
- 교통안전
- 전압 레귤레이션
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 갑판
- 조명 제어 시스템 센서
- UV 누출 감지기 액세서리
- 상업용 주방 후드 액세서리
- 숟가락과 돌리
- KNIPEX 고정 링 플라이어
- AQUASOL WELDING SoluGap 수용성 소켓 용접 스페이서 링
- WOODHEAD 130226 시리즈 입구 링 키트
- HELICOIL 높은 나선형 플루트 바닥 탭, 4H5H, 미터법 미세
- VESTIL TG-600 시리즈 스트립
- MORSE DRUM 감속기
- HUB CITY 플랜지 장착 키트
- LEVITON 산업용 직선 블레이드 플러그
- ALLIED TUBE & CONDUIT 팔꿈치
- MILLER ELECTRIC HEPA 필터