접착식 앵커 액세서리
와이어 브러쉬
나일론 브러쉬
앵커 스크린
노즐
노즐, 혼합, 3/8인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
A24S | AD9RJZ | ₩ 9,467 |
혼합 노즐, 에폭시 플라스틱, 10인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
S55 | AF9LMR | ₩ 14,297 |
분배 도구, 13인치 길이, 플라스틱 앵커
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
08139-PWR | CG6MLY | ₩ 252,595 |
분배 도구, 13.90인치 길이, 금속 앵커
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
08128-PWR | CG6MLX | ₩ 260,260 |
어셈블리, 플런저 2:1
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-021200-82314 | CF2PXX | ₩ 57,155 |
표준 노즐 팁, 090인치 플루트
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-021200-21840 | CE9FMV | ₩ 111,335 |
Tc 노즐 팁, .072인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
62972599302 | CE9DVZ | ₩ 121,310 |
아크릴 주입 도구
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
A100 | AG9GHX | ₩ 214,637 |
노즐 에폭시
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
E55 | AD6WDM | ₩ 13,212 |
스크린 앵커, 1/4피트 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
HB14-2 | AD6UGR | ₩ 16,222 |
엔드 캡
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
62-9895-0003 | CF2JAU | ₩ 725,340 |
헤비 듀티 벤치 스탠드
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-021200-22039 | CF2ANJ | ₩ 524,300 |
고유량 밸브 및 팁 어셈블리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-021200-64840 | CF2AKD | ₩ 314,195 |
혼합 노즐, 나일론, 1 X 1인치 크기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
7521026 | AC6NGX | ₩ 7,245 |
메인 노즐 어셈블리
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
00-021200-89514 | CE9XXF | - | RFQ |
메인 노즐
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
62-9895-0018 | CE9XXG | - | RFQ |
접착식 앵커 액세서리
접착식 앵커 시스템은 건축, 소화, 군용 및 비바람 제거 용도에서 기존 콘크리트에 금속, 석조 기본 재료 또는 새 콘크리트를 부착하는 데 이상적인 후설치 패스너입니다. 아크릴 접착제 디스펜서, 에폭시 앵커 스크린, 혼합 노즐, 스크린 튜브, 와이어 브러시 및 브러시 연장과 같은 접착 앵커 액세서리는 적용 현장에서 접착 앵커(별도 판매)를 고정하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 다양한 접착 앵커 액세서리를 제공합니다. 빨간 머리, MKT 체결, 파워 패스너, 디월트, 서부 제국 그리고 스카치.
자주하는 질문
접착 앵커는 어떻게 작동하나요?
접착 앵커는 접착 결합 강도를 사용하여 앵커 요소에 가해진 하중을 콘크리트와 같은 기본 재료로 전달합니다. 그러나 앵커는 접착제가 완전히 경화된 후에만 완벽하게 작동한다는 점에 유의해야 합니다.
접착 앵커를 안전하게 설치하기 위한 기준은 무엇입니까?
- 수분 조건: 물은 접착제를 구멍에 설치하고 경화할 때 기본 재료에 대한 앵커 요소의 접착 결합에 영향을 미칠 수 있습니다.
- 온도 범위: 접착제를 경화하기 위한 경화제와 수지 사이의 반응은 기본 재료의 온도에 따라 영향을 받을 수 있습니다(가속되거나 지연됨). 접착제의 경화에 필요한 시간은 콘크리트 온도가 낮을수록 길어지고 콘크리트 온도가 높을수록 짧아집니다. 선택된 접착 앵커 모델은 완벽한 접착을 위해 특정 온도에서 경화되어야 합니다.
- 드릴링 및 구멍 청소: 사용자는 앵커를 설치하기 위해 콘크리트에 구멍을 뚫어야 합니다. 사용된 드릴링 방법이나 드릴 비트에 따라 구멍 표면은 거친 것부터 매끄러운 것까지 다양합니다. 이 외에도 드릴링 과정에서 발생하는 콘크리트 먼지나 부스러기로 구멍이 채워질 수 있습니다. 이러한 먼지 입자는 접착제의 접착 과정을 방해하고 앵커 요소가 기본 재료에 불안정하게 결합될 수 있습니다. 따라서 사용자는 일반적으로 압축 공기 또는 강철 와이어 브러시를 사용하여 이러한 드릴 구멍을 청소해야 합니다. 선택된 드릴 비트 모델은 드릴링 중에 먼지나 부스러기가 남지 않는 반면, 일부 앵커 요소는 하중 전달을 위해 구멍 청소가 필요하지 않습니다.
- 환경 조건: 부식성 가스 존재와 같은 환경 조건은 앵커 요소 및/또는 금속 고정 장치의 부식을 유발하고 연결의 예상 수명에 영향을 미칠 수 있습니다. 사용자는 스테인레스 스틸 앵커나 부식 방지 도금이 된 강철로 만든 앵커를 사용해야 합니다.
고정 시스템에 접착제를 전달하는 데 적합한 다양한 디스펜싱 건은 무엇입니까?
- 접착제는 혼합 비율이 다양한 다양한 크기의 카트리지로 제공됩니다. 이러한 접착제를 분배하기 위해 수동 또는 공압식 건이 사용됩니다. 수동 건은 방아쇠에 수동 전원을 사용하여 노즐에서 접착제를 밀어내는 반면, 공압 건은 대규모 프로젝트에 사용하기 위해 공기를 사용합니다. 고급 접착제 디스펜스 건의 인체공학적 그립 및 트리거는 장시간 작업 중에 작업량과 피로를 줄이는 데 이상적입니다.
- 경량 건은 정확하고 사용자 친화적인 방식으로 소량의 접착제를 분배하는 데 사용됩니다.
- 중형 디스펜싱 건은 다양한 혼합 비율로 접착제를 쉽게 혼합하는 데 사용됩니다.
- 헤비듀티 건은 XNUMX부분으로 구성된 카트리지를 사용하여 혼합 비율을 쉽게 변경하고 건 안정성을 감소시키면서 정확하게 접착제를 전달합니다.
접착제 디스펜싱 건은 어떻게 작동하나요?
접착제 디스펜싱 건은 수지 및 경화제가 포함된 다양한 접착제 카트리지와 호환됩니다. 고정식 혼합 노즐을 통해 카트리지에서 접착제를 앵커 구멍에 직접 분배하기 전에 사전 설정된 비율로 접착제를 완전히 혼합하기 위한 혼합 노즐이 장착되어 있습니다.
혼합 노즐은 어떻게 작동하나요?
접착제 디스펜서와 함께 사용되는 정적 혼합 노즐에는 움직이는 부품이 없으며 내부에 일련의 요소가 포함된 플라스틱 튜브만 있습니다. 디스펜싱 건의 압력으로 인해 접착제 카트리지의 두 구성 요소(경화제 및 수지)가 디스펜싱될 때 노즐 내부에서 분리 및 결합을 반복하여 에어 포켓 형성을 방지하고 균일한 접착제 혼합물을 생성합니다.
적합한 혼합 노즐을 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 혼합 비율: 사용자는 적절한 접착 결합을 위해 필요한 1성분 접착제 비율(예: 1:2, 1:4, 1:10 및 1:XNUMX)을 알아야 합니다.
- 혼합 압력: 구성 요소를 강제로 혼합하는 데 필요한 압력도 계산해야 합니다. 점도가 높은 성분일수록 혼합을 위해 더 높은 힘/압력이 필요합니다.
- 일부 접착제는 노즐에 남겨두기에는 너무 비싸기 때문에 사용자가 얼마나 많은 접착제 낭비를 견딜 수 있는지 아는 것이 중요합니다. 적절한 유형의 노즐을 선택하십시오.
앵커 스크린과 튜브의 용도는 무엇입니까?
접착식 앵커 스크린과 튜브는 속이 빈 콘크리트 블록을 통해 고정하거나 벽돌 고정 용도로 사용할 때 접착제와 앵커의 최대 유지력을 위해 사용됩니다. 이러한 응용 분야는 일반적으로 일반 접착 앵커링을 위한 전체 길이의 구멍을 제공할 수 없습니다. 좋은 고정을 위해서는 블록의 앞면과 뒷면 모두에 고정할 수 있고 나사형 로드가 완전히 채널링될 수 있는 스크린/튜브를 선택하십시오.
나일론 스크린 튜브와 스테인레스 스틸 스크린 튜브의 차이점은 무엇입니까?
- 나일론 스크린은 스테인레스 스틸 스크린 튜브에 비해 가격이 저렴하고 가볍습니다. 또한 삽입이 쉽고 빈 공간을 가로질러 확장될 수 있습니다. 나일론 스크린 튜브는 압착력/압력으로 인한 손상을 방지할 수 있는 유연성을 제공합니다.
- 반면에 스테인리스 스틸 스크린 튜브는 부식 방지 기능이 있으면서도 머리 위 및 수중 설치에도 사용할 수 있는 적당한 강성을 제공합니다.
블록 전면에 스크린 튜브를 설치하는 방법은 무엇입니까?
- 스크린 길이와 직경까지 구멍을 뚫습니다. 브러시나 강제 공기로 구멍을 청소합니다.
- 균일한 접착제 혼합을 얻고 노즐을 사용하여 스크린 튜브에 분배하여 완전히 채웁니다.
- 채워진 스크린 튜브가 표면보다 약간 아래에 올 때까지 구멍에 삽입합니다.
- 스크린 튜브의 탭을 표면에 대고 잡고 천천히 비틀면서 내부에 앵커 로드를 삽입합니다.
- 블록의 전면과 같은 높이가 될 때까지 스크린 튜브를 표면에 대고 당긴 다음 상단 레이어를 접착제로 코팅합니다. 접착 연결부를 완전히 경화시킨 후 고정 장치를 제자리에 토크로 고정하십시오.
와이어 브러시와 나일론 브러시의 차이점은 무엇입니까?
와이어 브러시는 일반적으로 구멍 준비 중 브러시 필라멘트의 강도를 위해 강철로 만들어집니다. 나일론 브러시는 이름에서 알 수 있듯이 나일론으로 만들어졌으며 비교적 부드럽습니다.
나일론 브러시의 나일론 필라멘트 유형은 무엇입니까?
- 나일론 6: 경도, 강성, 인성, 절연 및 완충 특성이 우수합니다. 또한 광택 있는 외관과 마무리를 오랫동안 유지합니다.
- 나일론 6.6 또는 66: 나일론 6보다 열 및 마모에 대한 저항성이 더 높기 때문에 건식 산업 분야에 사용됩니다.
- 나일론 610: 다른 나일론 변형 제품 중에서 수분 흡수율이 가장 낮습니다. 나일론 610은 저온에 노출되더라도 세척제, 용제 및 희석 무기산에 대한 인성과 저항성을 유지할 수 있습니다.
- 나일론 612: 수분 흡수, 석유 제품 및 기타 화학 물질에 대한 높은 저항성으로 인해 식품 가공 및 의료 응용 분야에 사용하기에 적합합니다.
- 나일론 11: 다른 변형 제품과 비교하여 나일론 11은 수분 흡수율, UV 저항성 및 내열성이 낮고 영하의 온도에서도 탁월한 강도를 나타냅니다.
- 나일론 12: 나일론 11과 유사하며 마모 및 자외선에 대한 저항성이 뛰어납니다. 나일론 12는 모든 나일론 필라멘트 중에서 수분 흡수율이 가장 낮고 화학물질에 대한 탁월한 저항성과 소음 및 진동 감쇠 특성을 제공합니다.
접착 앵커 설치 시 나일론 브러시의 용도는 무엇입니까?
- 마모: 연마재에 의한 접착력을 향상시키기 위해 디버링, 마무리 및 표면 처리 작업을 위한 연마 입자가 포함된 연마성 나일론 브러시입니다.
- 청소: 매우 견고한 나일론 필라멘트는 접근하기 어려운 공간과 기타 거칠고 울퉁불퉁한 표면을 청소하는 데 적합합니다.
- 정전기 제거기: 나일론 브러시의 전도성 덕분에 천공된 구멍 내부의 먼지나 분말에 의해 유지되는 정전기를 제거할 수 있습니다. 이 브러시는 먼지가 많은 환경에서 분말 및 위험물을 처리하는 데 이상적입니다.
더 알아보기
- 베어링스
- 신발 및 신발 액세서리
- 바닥재
- Enclosures
- 특수연마재
- 빈 태그
- 추락 체포 포스트 데빗 암
- UPS 배터리
- 형광등 배터리 백업 시스템
- 폼 큐브
- NIBCO 90도 벤트 엘보
- SPEEDAIRE 발 마운트
- SQUARE D JJP 계열, 회로 차단기
- SALSBURY INDUSTRIES 받침대 장착 키트
- CONDOR 플라스틱, 보안 표지판, 통지, 14인치 폭
- PETERSEN PRODUCTS 149-2 시리즈 파이프 플러그
- DURHAM MANUFACTURING 바 크래들 트럭
- HOFFMAN Weatherflo 시리즈 유형 3R 인클로저
- ANVIL 엑스트라 헤비 블랙 불 플러그
- GPI 연료 노즐 회전