니콜슨 Magicut 파일
니콜슨 매직컷 줄은 각진 톱니로 이루어진 짧은 절삭날을 가진 단일 절삭날을 가지고 있습니다. 칩이 쉽게 제거되고, 거칠고 매끈한 작업을 동시에 수행할 수 있습니다. 기계공들이 재고를 빠르게 제거하기 위해 다목적 줄로 사용합니다. ...
Nicholson File Company는 ISO 9001에 등록된 기계 제작 파일 제조업체입니다. 회사의 제품 카탈로그에는 파일, rasps, 금속 파일 핸들, 스팀 트랩, 손톱, 원형 톱날, 압력 조절기, 파일 청소기 및 전동 공구 액세서리. Nicholson 줄은 스트로크당 최대 그램 제거를 제공하도록 정밀하게 설계되었으며 긴 수명을 위해 날카롭게 할 수 있는 치아가 특징입니다. 이 줄에는 인체공학적 핸들과 편안하고 강력한 그립을 제공하는 후면 테이퍼가 있습니다. 회사의 손 줄에는 반원형 줄, 칼날 줄, 정사각형 줄, 와딩 줄 및 XNUMX개의 정사각형 줄이 포함됩니다. 이 줄은 목공 및 금속 가공 응용 분야에서 금속, 플라스틱 및 톱질, 절단 및 연마에 널리 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 모양, 크기 및 재질의 Nicholson 금속 줄 수공구를 제공합니다.
상세 보기핸드 파일 및 랩Nicholson 수공용 금속 줄 및 줄은 금속, 플라스틱, 톱, 다이캐스트 및 거친 주물을 줄질, 절단 및 날카롭게 하는 데 사용됩니다. 전기, 야금 및 목재 산업에서 사용하기 위해 다양한 모양, 톱니 패턴, 가장자리 및 핸들로 제공됩니다.(161 제품)
파일 핸들(20 제품)
파일 클리너파일 클리너라고도 하는 Nicholson 단면/양면 파일 카드는 파일 막힘 또는 청소에 널리 사용됩니다. 양면 파일 카드에는 한 면에는 강철 와이어 강모가 있고 반대 면에는 강한 청소를 위한 브러시가 포함되어 있습니다.(3 제품)
스팀 트랩Nicholson의 견고한 열역학적 스팀 트랩은 내부 및 외부 부식에 강한 스테인리스강 구조로 되어 있습니다. 이는 응축수 및 비응축성 가스를 제거하기 위한 유닛 히터, 블래스트 코일 및 열교환기에 사용됩니다.(62 제품)
압력 레귤레이터니콜슨 압력 레귤레이터는 구조적 견고성을 위해 주철로 제작된 파일럿 밸브를 포함합니다. 유체 공급 라인이나 탱크의 고압 제어에 적합하며, 저온/고온 및 부식성 환경 모두에 설치 가능합니다.(1개 상품)
진공 차단기(4 제품)
숫돌 및 줄 세트(3 제품)
손톱과 칼날Nicholson 수동톱은 빠르게 교체되는 날과 최대 30000psi의 토크에 대한 장력을 제공하는 조정 가능한 크랭크 핸들이 특징입니다. 연속 절단 작업을 위해 설계되었으며 전문 무역 작업자에게 이상적입니다.(2 제품)
일반 수공구 키트(4 제품)
온수기 액세서리(1개 상품)
연마 용 샤프닝 파일(9 제품)
에어 파일(10 제품)
Nicholson 파일의 MPN(제조업체 부품 번호)은 일반적으로 동일한 Simonds 파일 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 더 이상 사용되지 않는 금속에 대한 경쟁사 핸드 파일을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 이전 Nicholson 파일을 사용할 수 있습니다. 고객은 또한 모델 번호의 마지막 다섯 자리를 사용하여 이러한 도구와 금속 파일의 대부분을 상호 참조할 수 있습니다.
Nicholson 파일 카탈로그는 작고 가볍습니다. 일부 제품은 배송 중 손상될 수 있으므로 파일을 세심하게 포장해야 할 수 있습니다. 따라서 이러한 Nicholson 제품은 항공 화물이 아닌 택배 배송으로 배송됩니다.
Nicholson File Company는 ISO 9001에 등록된 기계 제작 파일 제조업체입니다. 회사의 제품 카탈로그에는 파일, rasps, 금속 파일 핸들, 스팀 트랩, 손톱, 원형 톱날, 압력 조절기, 파일 청소기 및 전동 공구 액세서리. Nicholson 줄은 스트로크당 최대 그램 제거를 제공하도록 정밀하게 설계되었으며 긴 수명을 위해 날카롭게 할 수 있는 치아가 특징입니다. 이 줄에는 인체공학적 핸들과 편안하고 강력한 그립을 제공하는 후면 테이퍼가 있습니다. 회사의 손 줄에는 반원형 줄, 칼날 줄, 정사각형 줄, 와딩 줄 및 XNUMX개의 정사각형 줄이 포함됩니다. 이 줄은 목공 및 금속 가공 응용 분야에서 금속, 플라스틱 및 톱질, 절단 및 연마에 널리 사용됩니다. Raptor Supplies 다양한 모양, 크기 및 재질의 Nicholson 금속 줄 수공구를 제공합니다.
니콜슨 매직컷 줄은 각진 톱니로 이루어진 짧은 절삭날을 가진 단일 절삭날을 가지고 있습니다. 칩이 쉽게 제거되고, 거칠고 매끈한 작업을 동시에 수행할 수 있습니다. 기계공들이 재고를 빠르게 제거하기 위해 다목적 줄로 사용합니다. ...
니콜슨 4-인-핸드 래스프 및 줄은 일반적인 목재 작업에서 여러 프로젝트에 사용할 수 있는 다용도 제품입니다. 이 반원형 조합형 핸드 파일 유닛은 둥근 면과 평평한 면의 절반에 래스프 커팅 톱니가 있어 직선 또는 곡선 표면에서 부드러운 재료나 목재를 효과적으로 제거할 수 있습니다....
니콜슨 XF 스위스 패턴 니들 줄은 전문 보석상, 시계 제작자, 금형 제작자, 그리고 고급 공구 제작자들이 주로 사용합니다. 미국 패턴 줄보다 더욱 정밀한 치수로 제작되었으며, 손잡이는 널링 처리되어 있어 완벽한 그립감을 제공합니다.
니콜슨(Nicholson)의 슈퍼 쉬어(Super Shear) 줄은 밀링 및 곡선형 톱니 패턴을 모두 갖추고 있어 소재를 부드럽고 빠르게 작업할 수 있습니다. 톱니는 중심에서 벗어난 호를 이루며 절삭되어 빠른 절삭을 가능하게 합니다. 황동, 배빗, 열처리강, 알루미늄, 구리, 청동, 마그네슘 등 볼록하거나 평평한 표면에 적합합니다....
니콜슨 프레데터 백쏘는 뛰어난 제어력과 편안함을 위해 고무 코팅 그립이 적용된 인체공학적 손잡이를 갖추고 있습니다. 다이아몬드 연마된 날카로운 톱니는 손쉽게 절단할 수 있도록 해주며, 고주파 열처리로 단단하고 뾰족한 톱니는 재연마가 필요 없습니다. 칼날은 절단을 위해 끝이 가늘어집니다....

니콜슨 샌드샤크(Nicholson SandShark) 기술은 재료 제거에 있어 혁신적인 개념으로, 거친(25방) 사포보다 최대 60배 빠른 제거 속도를 자랑합니다. 샌드샤크는 페인트칠과 샌딩이 가능할 만큼 매끄러운 표면을 만들어냅니다. 특수 열 경화 및 날카롭게 가공된 톱니는 가장 단단한 재료도 쉽게 절단하고 날카로움을 유지합니다. 또한,...
Nicholson 금속 줄은 금속 또는 목공 작업에서 상세하고 정밀한 마감을 보장합니다. Raptor Supplies 나이프 제작용 줄 강철 및 유사한 Nicholson 도구를 포함한 금속용 Nicholson 손 줄을 제공합니다.
Crescent Nicholson은 Apex Tool Group의 수동 재료 제거 제품 제조업체입니다. 광범위한 Crescent Nicholson 파일 카탈로그에는 파일, 스왑, 줄 및 액세서리가 포함되어 있습니다.
The Nicholson File Company는 로드아일랜드 주 프로비던스의 Acorn Street에서 줄과 수공구를 제조합니다.